Attrezzature SKF per la messa in fase del motore, per riparazioni accurate ed efficienti

SKF, la meccanica nel cuore2023-01-16

10 kit di attrezzature specifiche per coprire oltre 5.000 applicazioni del parco circolante europeo.

La distribuzione è un sistema delicato dei moderni motori e tecniche di riparazione inadeguate sono la causa principale di guasti meccanici. Per questo motivo, la divisione SKF Vehicle Aftermarket offre 10 attrezzature specifiche per la messa in fase dei motori, progettate per aiutare i tecnici di officina a riparare, in maniera rapida e corretta, un'ampia gamma di veicoli. 

Per la maggior parte dei motori azionati con cinghia di distribuzione è importante utilizzare attrezzi specifici per sostituire il sistema. I componenti condotti come l'albero a camme, l'albero a gomiti e anche la pompa di iniezione diesel devono essere bloccati in posizione corretta, durante la rimozione della vecchia cinghia di distribuzione e di altri componenti e il montaggio di quelli nuovi. In caso contrario, si possono verificare costosi danni al motore, con conseguenze spesso irreversibili. 

I kit SKF per la messa in fase dei motori offrono tutti i componenti necessari per mantenere la sincronizzazione di albero a camme/albero a gomiti e sostituire il sistema di distribuzione in maniera corretta e sicura. 

Caratteristiche e vantaggi

  • Anziché un unico, costoso e ingombrante kit con attrezzi per ogni tipo di motore, SKF ha sviluppato 10 kit di dimensioni ridotte adatti per una serie di motori con design simile e ampiamente diffusi. Ciò consente agli autoriparatori di scegliere l'attrezzatura più utile per il parco circolante trattato, con conseguente risparmio di spazio e denaro. 
  • Tutti i kit sono corredati di istruzioni stampate che guidano gli autoriparatori fase per fase, al fine di consentire il corretto bloccaggio del sistema di distribuzione.
  • Si tratta di una soluzione robusta, leggera e facile da trasportare, se necessario.
  • In caso di smarrimento o danneggiamento dei componenti del kit, sono disponibili singole parti di ricambio, quindi non è necessario sostituire il kit completo.

In Europa, il 68% dei sistemi di distribuzione è azionato mediante tecnologia a cinghia e in caso di cedimento di questi sistemi la riparazione risulta un'operazione molto lunga e dispendiosa. Queste attrezzature aiutano gli autoriparatori a eseguire le loro attività giornaliere e riparazioni impeccabili al primo tentativo. 

Le 10 attrezzature coprono un totale combinato di 90 kit tra quelli per cinghia di distribuzione e quelli per cinghia di distribuzione con pompa dell'acqua e soddisfano oltre 5.000 applicazioni del parco circolante europeo. 

L'offerta completa della divisione SKF Vehicle Aftermarket comprende ora 16 kit in totale. Oltre ai nuovi 10 kit per la messa in fase dei motori, la gamma comprende anche:  

  • 2 attrezzi puleggia alternatore ruota libera, il VKN 350 e il VKN 351, per aiutare a rimuovere e montare correttamente i componenti.
  • Un attrezzo per il montaggio della cinghia elastica, il VKN 300, che semplifica notevolmente "l'allungamento della cinghia per l'adattamento in posizione".
  • 2 attrezzi per il bloccaggio delle fascette progettati per serrare le cuffie SKF, il VKN 400 per fascette universali e il VKN 401 per fascette ad orecchio.
  • Un divaricatore, il VKN 402, per montare cuffie universali senza rimuovere il giunto omocinetico dall'albero, con conseguente risparmio in termini di tempo e denaro. Con questo attrezzo pneumatico a marcatura CE, non sono necessari sforzi fisici per divaricare la cuffia.