Le système de distribution est une partie cruciale du moteur à combustion interne à quatre temps. Ses composants entraînent la rotation synchronisée de l’arbre/des arbres à cames et permettent aux soupapes d’entrée et de sortie du moteur de s’ouvrir et de se fermer en temps voulu. Par conséquent, en cas de défaillance de l’un des composants de distribution, la voiture ne fonctionnera plus correctement, ce qui risque d’entraîner de coûteux dommages au moteur.
Examinons quelques problèmes courants qui peuvent affecter le système de distribution.
Défaut d’alignement de la poulie
Pour assurer le fonctionnement correct de la distribution, toutes les poulies doivent être parfaitement alignées afin que la courroie ou la chaîne puisse tourner de manière uniforme sur une seule ligne. Les deux types de défaut d’alignement les plus courants sont :
- Le défaut d’alignement parallèle : lorsque les poulies n’ont pas été positionnées correctement sur leur arbre, d’autres composants du système de distribution, par exemple les courroies, risquent d’être endommagés.
- Le défaut d’alignement angulaire : il est dû à des arbres non parallèles, placés de travers, ce qui résulte d’une tension de courroie incorrecte entraînant l’inclinaison d’une poulie, par exemple.
- Dommage dû à un défaut d’alignement parallèle de la poulie
- Dommage dû à un défaut d’alignement angulaire de la poulie
Tension incorrecte de la courroie de distribution
Il y a deux types de problèmes de tension de courroie qui risquent de nuire aux performances globales du système de distribution :
- Si la tension de la courroie est trop basse, la courroie peut sauter, entraînant du bruit et une usure inégale. Une tension insuffisante peut également réduire considérablement la durée de vie de la courroie.
- Si la tension de la courroie est trop haute, la pression exercée sur les roulements de la pompe de liquide de refroidissement et les galets tendeurs devient excessive, ce qui peut entraîner la panne de la pompe et la rupture des galets tendeurs. Dans des cas extrêmes, l’alignement des poulies peut être déformé et entraîner d’autres dommages sur tout le système.
Lubrification inappropriée de la chaîne de distribution
La lubrification, comme pour la plupart des pièces du moteur à combustion moderne, est cruciale pour le bon fonctionnement et la durée de vie du système de chaîne de distribution. L’huile sert à lubrifier la chaîne et le galet tendeur qui actionne le guide, maintenant ainsi la tension dans le système. Une lubrification inappropriée peut entraîner :
- Une pollution de l’huile endommageant les composants
- Des mouvements et une usure excessifs des composants
Dommage dû à une lubrification inadéquate de la chaîne
Défaut d’alignement de l’engrenage
L’une des erreurs d’installation les plus courantes est le défaut d’alignement. Il peut être causé par différentes erreurs simples, entre autres :
- L’installation du pignon de came vers l’arrière
- L’utilisation d’une épaisseur de rondelle incorrecte sous le pignon
- Un engrenage de came qui n’a pas été complètement enfoncé
- L’application d’un couple incorrect sur les pignons sans encoche