En course pour 2024 : Les débuts captivants de SKF dans le Rallye Dakar et ailleurs

SKF Racing2024-02-29

Quel début d’année !

Frénésie, excitation, navigation de précision et heures sans fin passées sur le siège du pilote ! C’est ce qui définit le monde exaltant des rallyes automobiles. Le Rallye Dakar est l’un des championnats les plus exigeants au monde et témoigne à la fois de la force de l’homme et de la machine.

Collaboration de SKF avec Toyota Gazoo Racing

C’est avec une grande fierté que SKF est passée à l’action en début d’année, en restant le sponsor technique de Toyota Gazoo Racing et de sa formidable équipe, pour un année supplémentaire. Tout au long de cette course difficile, le véhicule équipé de la technologie de pointe SKF a montré qu’il possédait des qualités, une robustesse et une fiabilité exceptionnelles, repoussant encore les limites de la performance. Résultat : les pilotes de la Toyota Gazoo Racing ont accroché de très belles positions en se classant dans le top 10 lors du Rallye Dakar 2024.

C’est avec une grande fierté que SKF est passée à l’action, en restant le sponsor technique de Toyota Gazoo Racing pour une année supplémentaire.

Une présence tout-terrain avec l’équipe de course WP Factory

Notre contribution ne s’est évidemment pas arrêtée là. SKF a également joué un rôle majeur en tant que partenaire technique de l’équipe de course WP Factory au rallye Dakar. La 46e édition de cet événement iconique s’est révélée être l’une des plus difficiles du rallye, avec des variations de terrain qui ont poussé les participants et les machines à se dépasser. La course s’est déroulée sur 13 jours d’une grande intensité, dont l’étape 48 heures chrono d’un nouveau genre et qui a constitué le défi ultime pour les pilotes, avec bivouac sous les étoiles et zéro assistance de la part des équipages. L’expertise technique de SKF a joué un rôle crucial pour affronter cette course exigeante.

SKF a également joué un rôle majeur en tant que partenaire technique de l’équipe de course WP Factory au rallye Dakar.

L’expertise technique de SKF a joué un rôle crucial pour affronter cette course exigeante.

Lancement d’une année d’excellence dans la course automobile

Pour SKF, ce rallye Dakar n’était que le point de départ d’une année qui s’annonce pleine de courses automobiles passionnantes. Nos produits vont continuer à offrir des performances de premier ordre dans divers championnats tout au long de la saison. Des mastodontes tels que la Formule 1 et le NASCAR sont sur le point de lâcher les chevaux et SKF est prête à tenir sa place au cœur de la compétition.

Chez SKF, nous ne sommes pas de simples spectateurs , nous participons activement au monde palpitant de la course automobile, en repoussant les limites de l’excellence technique. Restez connectés pour découvrir d’autres nouvelles passionnantes tout au long d’une année qui s’annonce pleine de vitesse, de précision, à la poursuite acharnée de la victoire.