Favoriser la mobilité électrique : Virage de SKF vers la mobilité électrique

Actualités2024-03-07

Dans l’orbite de l’innovation automobile, les véhicules électriques (VE) se démarquent et montrent la voie de la mobilité durable en révolutionnant notre approche des transports. Grâce à leur conception éco-énergétique et à leurs impressionnantes performances, les VE ont séduit les consommateurs à travers le monde, encourageant un changement radical vers un avenir plus vert sur les routes.

La naissance de la mobilité électrique

L’aventure des véhicules électriques remonte à la fin du XIXème siècle, lorsque des inventeurs visionnaires tels que Andreas Flocken ont ouvert la voie avec la création des premières voitures électriques. Depuis lors, les avancées technologiques et les mutations sociétales ont transformé les VE, alors des nouveautés de niche, en merveilles grand public, avec de nouveaux caps franchis en termes d’efficacité, de gamme et d’accessibilité au fil des ans.

Les véhicules électriques se démarquent et montrent la voie de la mobilité durable en révolutionnant notre approche des transports.

Le rôle des roulements dans les véhicules électriques

Alors que l’industrie automobile adopte l’électrification, la demande de composants fiables et efficaces n’a jamais été aussi forte. Parmi ces éléments cruciaux se trouvent les roulements, les héros de l’ombre qui assurent un mouvement régulier et sans frottement dans les véhicules électriques. Des roulements de roue aux roulements de moteur, les solutions SKF de pointe jouent un rôle pivot dans l’amélioration des performances et le bon fonctionnement des véhicules électriques.

Les véhicules électriques s’appuient sur une multitude de roulements pour soutenir divers composants et assurer leur bon fonctionnement. Des roulements de roue aux roulements de moteur, en passant notamment par les roulements de réducteur, une voiture électrique peut contenir entre 60 et 80 roulements en moyenne. Ces roulements jouent un rôle crucial dans l’optimisation des performances, la réduction du frottement et l’amélioration de l’efficacité des véhicules électriques.

Navigation sur le terrain de l’innovation

Dans le paysage dynamique de la mobilité électrique, SKF se démarque en tant que moteur de l’innovation, fournissant des roulements et solutions à la pointe de la technologie conçus pour relever les défis uniques des véhicules électriques. Fort d’une tradition d’excellence technique remontant à plusieurs décennies, SKF continue à repousser les limites du possible, collaborant avec les constructeurs automobiles pour établir de nouvelles références en matière de performances, de fiabilité et de durabilité dans le secteur des véhicules électriques.

Les roulements à billes sont largement utilisés dans les véhicules électriques pour soutenir les composants tournants tels que les roues, les moteurs et les engrenages. Ces roulements contiennent des petites billes qui roulent entre les pistes intérieures et extérieures, réduisant le frottement et assurant un mouvement régulier. SKF propose une gamme complète de roulements à billes spécialement conçus pour les applications de véhicules électriques, assurant fiabilité et longévité.

La voie à suivre

L’avenir de l’électrification de l’industrie automobile s’annonce plein de promesses, pas seulement pour réduire les émissions et atténuer le changement climatique, mais également pour encourager une nouvelle ère de mobilité plus sûre, plus intelligente et plus accessible pour tous. Avec SKF à la tête de l’innovation, nous nous engageons sur la voie d’un avenir plus propre et plus radieux, favorisé par le potentiel illimité de la mobilité électrique.

Outre des roulements, les solutions innovantes de SKF englobent divers composants essentiels pour les performances et la sécurité des véhicules électriques. Des systèmes de direction aux composants de la suspension, en passant par les ensembles de roulements de roue et les systèmes de transmission, les produits SKF font partie intégrante de la mobilité électrique et améliorent l’expérience de conduite.

L’essor des véhicules électriques représente un changement de paradigme dans le paysage automobile, annonçant une nouvelle ère de transport durable encouragée par l’innovation et l’ingéniosité. Grâce à l’engagement sans faille de SKF pour l’excellence, nous sommes prêts à mener la charge vers un avenir plus vert et plus électrique sur les routes.

SKF Automotive | Favoriser la mobilité électrique : Virage de SKF vers la mobilité électrique