SKF, fier partenaire des équipes gagnantes du rallye Dakar

SKF Racing2023-01-16

Alors que l’une des courses les plus difficiles du sport automobile - le Rallye Dakar - démarre à nouveau pour une nouvelle année, SKF est fier de poursuivre son partenariat pour la course de 2020 avec des équipes de pointe telles que Toyota Gazoo Racing, vainqueur du rallye l’année dernière.

SKF est un parrain passionné du sport automobile mondial et contribue au circuit des courses de véhicules à deux et quatre roues, sur route et tout-terrain, depuis plusieurs décennies avec de l’assistance technique et des partenariats de produits sur mesure et clé en main. Grâce à sa division dédiée aux courses automobiles, SKF Racing, l’entreprise participe à tous les aspects de l’assistance technique, de la conception et de la fabrication d’applications spécifiques à ce domaine.

Un solide partenariat à long terme avec tous les clients est essentiel pour établir une collaboration réussie et durable qui bénéficie aux deux parties. Selon Glyn Hall, directeur de l’équipe Toyota Motorsport, les produits SKF sont le premier choix lorsqu’ils peuvent être utilisés dans le véhicule Dakar Toyota Hilux : « Le haut niveau de fiabilité et le large éventail d’applications en font la meilleure option pour nous et nous nous appuyons beaucoup sur la qualité fournie par SKF dans nos voitures championnes. Outre les applications évidentes, telles que la boîte de vitesses, les différentiels et les mécanismes de changement de rapport, nous avons trouvé de nombreuses autres utilisations pour les produits SKF dans notre voiture et nous sommes reconnaissants de pouvoir profiter du soutien d’une entreprise aussi renommée. »

SKF est un parrain passionné du sport automobile mondial et contribue aux courses sur route et tout-terrain depuis plusieurs décennies.

Dans le circuit des courses tout-terrain, en particulier du rallye Dakar, SKF a partagé de nombreuses places de podium et a soutenu le Dakar, l’une des courses les plus difficiles au monde, qui teste les limites des conducteurs comme des véhicules, depuis 2012.

En 2019, le conducteur qatarien Nasser Al Attiyah et son co-pilote français Mathieu Baumel, de l’équipe Hilux de Toyota Gazoo Racing South Africa, ont décroché la première place.

Ce partenariat se poursuit aujourd’hui et l’équipe Toyota Gazoo Racing participe au rallye 2020 (du 5 au 17 janvier). SKF souhaite bonne chance à tous les participants. Que la meilleure équipe gagne !

Ce partenariat se poursuit aujourd’hui et l’équipe Toyota Gazoo Racing participe au rallye 2020, qui démarre le 5 janvier.