SKF Automotriz para la Scuderia Ferrari
A lo largo de los años, SKF ha contribuido constantemente al desarrollo técnico de los autos de Fórmula 1 de Scuderia Ferrari HP, con presencia en 74 campeonatos mundiales, más de 1000 carreras de Grandes Premios y 16 títulos de constructores.
En la actualidad, un auto de Scuderia Ferrari está equipado con unos 300 rodamientos y soluciones de monitoreo de condición de SKF totalmente personalizados.
SKF y Scuderia Ferrari: una carrera más allá de la velocidad
Pequeños pasos hacia un cambio real
Al igual que en la pista, la velocidad también es crucial en la carrera técnica. Y sabemos la importancia de los rápidos ajustes de diseño y los cambios de fabricación.
Cuando se asocia con nosotros, le brindamos acceso a las últimas innovaciones, como rodamientos de sensores, componentes impresos en 3D, recubrimientos avanzados y materiales nuevos, más livianos y más duraderos. Y cuando quiera poner a prueba nuevos diseños e ideas, podemos ejecutar fácilmente simulaciones precisas o simplemente desarrollar prototipos.
Ganamos cuando usted gana. Es por eso que siempre nos esforzamos por proporcionar el nivel de apoyo necesario para usted se mantenga a la vanguardia. Desde I+D hasta fabricación e implementación.