SKF patrocina el intento de récord mundial de Bobby Car E-Bob en Alemania

Noticias2023-01-16

SKF se enorgullece de anunciar su patrocinio del intento de récord mundial del Bobby Car. Bobby Car es un icónico juguete infantil que se ha transformado en un speedster eléctrico. Como socio clave en este esfuerzo, SKF provee rodamientos rígidos de bolas híbridos (DGBB) junto con tecnología de lubricación, mostrando el compromiso de la empresa con las tecnologías de fricción ultrabaja y apoyando proyectos que demuestran la potencia de los motores eléctricos en las carreras.

SKF provee rodamientos rígidos de bolas híbridos (DGBB) junto con tecnología de lubricación, mostrando las tecnologías de fricción ultrabaja y demostrando la potencia de los motores eléctricos en las carreras.

En el renombrado circuito de Hockenheim, en Alemania, se llevará a cabo un intento de récord mundial sin precedentes, en el que SKF tendrá una presencia destacada, y el Bobby Car estará decorado con la marca SKF. 

El intento de récord mundial del E-Bob

El cerebro de este ambicioso proyecto es Paul, un estudiante de 31 años que decidió superar los límites de las carreras de Bobby Car convirtiéndolo en un vehículo eléctrico. Gracias a una serie de contactos, Paul consiguió el prestigioso circuito de Hockenheim para intentar batir el récord mundial. Sin embargo, por motivos de seguridad, el intento se centrará en la desafiante sección "Parabolika" del circuito, en la que Paul pretende conducir en línea recta a la máxima velocidad.

Tecnología y preparación

El éxito de este intento de récord mundial se basa en una planificación meticulosa y una ingeniería de precisión. Paul y su colega, David Reimund, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Fulda, trabajaron sin descanso en la tecnología del proyecto. Aunque el desarrollo del motor fue su objetivo inicial, la contribución de SKF en cuanto a rodamientos rígidos de bolas híbridos y lubricación desempeñó un papel fundamental para garantizar el buen funcionamiento y la eficiencia del vehículo.

Apoyo y reconocimiento

El intento de récord mundial del Bobby Car ha atraído una atención considerable, con unas 40 personas dispuestas a presenciar el acontecimiento. Representantes de la Universidad de Fulda, patrocinadores, amigos, familiares y examinadores del Instituto del Récord de Alemania y de Guinness World Records estarán presentes para ser testigos de este intento histórico.

La contribución de SKF con soluciones para los cubos de rueda subraya el compromiso de la empresa con la innovación y el aumento del potencial de los motores eléctricos en las carreras. 

Más allá del logro de un récord mundial, el proyecto de Paul y Reimund transmite un mensaje más amplio de innovación y muestra las capacidades de los motores eléctricos en el mundo de las carreras. Mientras el mundo espera la electrizante hazaña del 10 de agosto, SKF se enorgullece de ser un socio importante en este intento de récord mundial de Bobby Car sin precedentes. Al suministrar rodamientos rígidos de bolas híbridos y tecnología de lubricación de vanguardia, SKF está dejando su huella en el mundo de las ruedas y demostrando su dedicación a fomentar la innovación y el progreso. Este emocionante acontecimiento no solo celebra el potencial de los vehículos de propulsión eléctrica, sino que también subraya la importancia de la colaboración entre la industria y el mundo académico. Juntos, SKF y el equipo que está detrás de este esfuerzo esperan establecer un nuevo récord mundial e inspirar a las futuras generaciones de entusiastas de la ingeniería.

SKF Automotriz | SKF patrocina el intento de récord mundial de Bobby Car E-Bob en Alemania