Pagani Automobili S.p.A. es un fabricante italiano de hypercars fundado en 1998 por Horacio Pagani. La empresa se hizo rápidamente un nombre como constructora de automóviles exclusivos que utilizan materiales tecnológicamente avanzados como la fibra de carbono y el titanio. SKF se enorgullece de ser socio técnico y equipar el modelo más reciente de Pagani Huayra R con rodamientos de rueda SKF.
SKF ha sido proveedor de Pagani desde su fundación con diferentes modelos de automóviles. En los segmentos de supercars y hypercars, el principal reto es combinar soluciones de rodamientos de alta tecnología con especificaciones de automóviles de carretera de máximo rendimiento y alta resistencia. El diseño de nuestros nuevos rodamientos de rueda se caracteriza por la baja fricción, el bajo peso y, por lo tanto, las bajas emisiones de los vehículos. Utilizamos diseños de anillos ligeros con un uso optimizado del material para reducir el peso, jaulas de polímero para reducir el peso y la fricción, y bolas de cerámica que pesan 126 gramos menos por rueda en comparación con las bolas de acero. Este enfoque innovador y esta tecnología repercuten positivamente en la seguridad y la sostenibilidad en toda la industria, y contribuyen al objetivo de SKF de ser completamente neutro en carbono para 2030.
Los fabricantes de hypercars esperan lo mejor en rendimiento y calidad y, al mismo tiempo, quieren algo único en cuanto a soluciones livianas y de baja fricción, con una gran integración de funcionalidad y prestaciones.
"Con nuestras capacidades de competición, apoyamos el plan de desarrollo de Pagani de alcanzar el máximo nivel de rendimiento en el segmento de los hypercars. Por lo tanto, hemos estado desarrollando continuamente soluciones específicas de baja fricción para las plataformas de Pagani durante los últimos años. El desarrollo conjunto de estos nuevos rodamientos con mayor capacidad de carga y menor fricción es una exploración hacia el mejor rendimiento del cubo de rueda de la historia del automóvil. El segmento de competición es también un esfuerzo muy emotivo para nosotros y resuena bien con nuestros usuarios finales del mercado independiente de reposición automotriz para mostrar al mercado nuestro espíritu de fabricación y conocimiento industrial". – Philipp Herlein, jefe de Mercado de reposición automotriz global de SKF.
El éxito de esta colaboración radica en la innovación y el liderazgo de ambas compañías a lo largo de la historia. Para ambas, las tecnologías modernas y la contribución a la protección ambiental son dos de los pilares de nuestro crecimiento en el sector automotriz. Creemos en esta sólida asociación a largo plazo con Pagani, que es fundamental para una colaboración exitosa en beneficio de ambas partes en el futuro.