A pocos días de las 24 horas de Le Mans, SKF es Socio de Competición de la NASCAR y proveedor de productos innovadores de su Chevrolet Camaro ZL1 n.º 24 Next Gen que competirá en una de las carreras más importantes del mundo.
El debut del Next Generation Car en la NASCAR Cup Series ha generado una gran expectativa. En una entrevista reciente, Ken destacó la importancia del Next Gen Car, subrayando que representa un hito sin precedentes en la historia de la NASCAR, al ser el primer automóvil construido desde cero específicamente para la serie. A medida que aumenta la expectativa, el Next Gen Garage 56, que competirá en la próxima carrera de Le Mans, destaca por su tecnología de vanguardia suministrada por SKF. En particular, SKF ha equipado este extraordinario vehículo con rodamientos cerámicos de bolas con contacto angular híbridos para los ocho rodamientos situados en las ruedas. Además, el vehículo también está equipado con importantes productos SKF en el transeje. Con la incorporación de estos avanzados productos, el Next Gen Car muestra una mayor eficiencia, seguridad, confiabilidad y rendimiento general.
En el dinámico mundo de la NASCAR, SKF ha sido un socio de confianza desde 1988, al proporcionar tecnologías innovadoras que han impulsado a los equipos NASCAR a ganar campeonatos. La asociación de SKF con la NASCAR va más allá de la innovación de productos. La colaboración pretende fomentar el crecimiento empresarial y promover la tecnología de SKF entre un público más amplio. Al convertirse en socio de competición, SKF tiene la oportunidad de mostrar sus productos en el Next Gen Car junto a otros socios de prestigio. Ken subraya el valor de la colaboración con la NASCAR en las pruebas y ensayos de la tecnología de rodamientos de SKF. Esta colaboración no solo beneficia a la NASCAR, sino que también abre las puertas a SKF para ampliar su presencia en otras series de carreras.
Con vistas al futuro, se vislumbra un brillante porvenir para la NASCAR. El cambio de la organización automovilística hacia carreras más sostenibles y ecológicas, ejemplificado por los Next Gen Cars, los posiciona para el éxito a largo plazo. SKF se compromete a evolucionar junto a la NASCAR, explorando nuevas tecnologías y apoyando su trayectoria a medida que sigue ganando popularidad y avanzando en el siempre cambiante panorama de las carreras.
La arraigada colaboración de SKF con la NASCAR no solo se ha traducido en victorias en campeonatos, sino que también ha allanado el camino hacia la innovación, la sostenibilidad y un futuro prometedor. La dedicación de SKF al avance tecnológico, el apoyo a las iniciativas de sostenibilidad y la colaboración con la NASCAR demuestran su compromiso con el deporte y su visión de progreso continuo. Mientras la NASCAR sigue evolucionando y cautivando a los aficionados, SKF está en condiciones de contribuir a su trayectoria, aportando soluciones de vanguardia y experiencia a la pista.