Los rodamientos de rueda de su auto pueden durar toda la vida o no durar mucho tiempo. Todo depende de varios aspectos que comentaremos a continuación.
Antes de hablar de la sustitución de los rodamientos de rueda, analicemos brevemente las causas que pueden provocar su fallo.
Las principales razones por las que un rodamiento de rueda falla son:
Hay formas de mantener los rodamientos de rueda en buen estado. A continuación, presentamos algunas recomendaciones para prolongar la vida útil de los rodamientos de rueda.
Principalmente, lo mejor que se puede hacer por ellos es tener un estilo de conducción relajado. La conducción extrema ayudará a que el rodamiento de rueda de su auto (y otras piezas mecánicas) se desgaste más rápido. Por lo tanto, intente no conducir rápido por carreteras llenas de baches (por ejemplo).
Además, la forma en que se instaló el rodamiento de rueda en su auto influirá en un buen o mal rendimiento. Si se instalan con un par de apriete superior al especificado, es muy probable que el rodamiento se dañe, por lo que durará menos.
Además, existen herramientas específicas para desmontar los rodamientos de rueda y montarlos en el auto. No usarlas o usarlas de manera incorrecta también puede dañarlos. Por eso, se recomienda confiar siempre en los profesionales.
Para entender el proceso de montaje de un rodamiento de rueda en su auto, primero hay que saber que hay dos tipos principales de rodamientos, los de antigua generación, y los de nueva generación. Los antiguos son un poco más complicados de montar, pero la tecnología siempre viene bien para resolver este tipo de dificultades. En este caso, los kits de rodamientos de rueda SKF de nueva generación son mucho más fáciles de instalar en un auto.
Muy pocos se atreven a desmontar sus autos y ensuciarse las manos para trabajar en ellos. Además, si se va a hacer, es recomendable tener los conocimientos necesarios, ya que hay posibilidades de romper algo más si se actúa de forma incorrecta, y se pone en riesgo la seguridad. Entonces, dicho esto, nuestra recomendación es que el trabajo lo realice un profesional.
Si los rodamientos no se han destrozado, 2/3 horas pueden ser suficientes para que un profesional extraiga el viejo y monte el nuevo; si se han destrozado, se necesitará más tiempo.
Depende de las razones por las que el rodamiento de rueda del auto se haya desgastado. Si la razón es que ya era demasiado viejo, o que el auto lleva mucho tiempo parado, probablemente los otros rodamientos de rueda del auto estarán en un estado muy similar y no tardarán en romperse. En este caso, convendría hacer un cambio completo.
Si, por ejemplo, estuviera conduciendo por la carretera y pasara rápido por un bache grande, probablemente solo se verá afectado ese rodamiento de rueda, por lo que no sería necesario cambiarlos de dos en dos. Normalmente, el profesional que realice el cambio podrá identificar si es necesario cambiar otros rodamientos.