赛车

SKF Automotive 为法拉利车队提供支持

自 1947 年以来,SKF Automotive 已成为法拉利惠普车队的技术合作伙伴,成就了一级方程式赛车历史上最长久的不间断合作关系。

多年来,SKF 一如既往地为法拉利车队一级方程式赛车的技术进步贡献力量,先后历经 74 次世界锦标赛和 1000 多场大奖赛,获得 16 次车队总冠军。
如今,法拉利车队装配有大约 300 款完全定制的 SKF 轴承和状态监测解决方案。

SKF Automotive 和法拉利 - 速度背后的竞赛

SKF Automotive 为法拉利车队一级方程式赛车的技术开发提供支持已经有 77 年的时间*,这也是一级方程式历史上最长久的不间断合作关系。今天,我们正帮助法拉利车队为实现其宏伟的净零排放目标而献计献策。*SKF Automotive 和法拉利车队之间合作的很多技术细节不便透露。如果您希望进一步了解任何技术解决方案,请联系我们。

小举措带来大改变

就像在赛道上一样,在技术比赛中速度也至关重要。我们深知快速设计调整和制造变革的重要性。

当您与我们合作后,就能共享我们最新的创新成果,如传感器轴承、3D 打印部件、高级涂层以及更轻、更耐用的新型材料。一旦您想测试新的设计和想法,我们都可以即刻运行精确仿真,并快速开发原型。
我们可以实现双赢。所以我们一直致力于提供所需的支持水平,让你快人一步。从研发到制造和实施。

心中有项目了吗?

联系我们,我们的专家将与您联系,讨论您的需求。