Pagani Automobili S.p.A. 是 Horacio Pagani 在 1998 年建立的一家意大利超跑制造商。公司采用碳纤维和钛合金等先进材料生产汽车,迅速在汽车行业名声大噪。SKF 很荣幸成为其技术合作伙伴,在最新的帕杰尼 Huayra R 超跑上装备 SKF 轮轴轴承。
SKF 自帕杰尼创建以来一直是各类车型的供应商。在超跑和顶级超跑领域,面临的主要挑战是将高技术轴承解决方案与高性能和高耐久性的道路车辆规格结合起来。我们最新轮轴轴承的设计具有低摩擦、重量轻的特点,因此能够降低车辆排放。我们采用优化材料的轻质环设计降低重量,采用聚合材料保持架降低重量和摩擦,而每个车轮的陶瓷球重量要比钢珠下降 126 克。这种创新途径和技术对于整个行业的安全性和可持续性产生正面的影响,也助力 SKF 到 2030 年完全实现碳中和的目标。
顶级超跑制造商希望汽车在性能和质量方面达到极致,同时他们还希望独树一帜的轻质、低摩擦解决方案,以及功能和特性的高度融合。
“通过我们赛车技术开发方面的能力,我们对帕杰尼达到顶级超跑领域最高性能级别的愿景提供支持。因此,在过去几年间我们一直在针对帕杰尼的车辆平台开发特别低摩擦的解决方案。共同开发这些承载能力更高,摩擦更低的新型轴承是车辆历史上最佳轮端性能的一次探索。赛车对于我们来说也是一个优势领域,能在我们的独立售后终端用户中引发共鸣,向市场展示我们的深厚知识和制造精神。” – Philipp Herlein,SKF 全球车辆售后市场负责人
此次合作的成功,源于两家企业在历史进程中展现的创新精神与领导力。对我们双方而言,现代技术与对环境保护的贡献,都是我们在汽车领域发展的两大基石。我们坚信与帕杰尼建立的稳固、长期的合作伙伴关系,这对于未来双方共同受益的成功协作至关重要。