SKF 与 NASCAR 强强联手,在标志性的勒芒 24 小时耐力赛中推动创新和可持续发展

SKF 赛车2023-06-02

距离 24 小时耐力赛还有几天时间,作为 NASCAR 的竞赛合作伙伴,SKF 也是 其 24 号赛车 — 下一代 Chevrolet Camaro ZL1 的创新产品供应商,它即将征战世界上最重要的比赛之一。

下一代赛车在 NASCAR 杯系列赛上的首次亮相便惊艳了全场。在最近的一次采访中,Ken 着重介绍了下一代赛车的意义,强调它代表了 NASCAR 历史上一个前所未有的里程碑,因为它是第一辆专为该系列全新打造的赛车。在人们期待的目光中,即将征战勒芒拉力赛的下一代 Garage 56 赛车凭借其由 SKF 提供的尖端技术而备受注目。特别是 SKF 为这辆出色的赛车配备了混合陶瓷角接触球轴承,被用在了车轮上的所有八个轴承。除此之外,这辆赛车的变速箱也采用了 SKF 的重磅产品。凭借这些先进的产品,下一代赛车拥有了更高的效率、安全性、可靠性以及整体性能。

SKF 为 24 号赛车下一代 Chevrolet Camaro ZL1 配备了混合陶瓷角接触球轴承用在了车轮上的所有八个轴承。

通过竞赛合作伙伴关系实现发展

在激情四射的 NASCAR 世界中,SKF 自 1988 年以来就一直是值得信赖的合作伙伴,不断为其提供创新技术,助力纳斯卡赛车车队夺取冠军。SKF 与 NASCAR 的合作关系超出了产品创新范畴。相关合作旨在促进业务发展,并向更多人推广 SKF 的技术。作为竞赛合作伙伴,SKF 获得了在下一代赛车上与其他值得尊重的合作伙伴一道展示自己产品的机会。Ken 强调了与 NASCAR 合作进行台架试验以及证明 SKF 轴承技术的价值。这种合作不仅有利于 NASCAR,而且也为 SKF 在其他赛事中扩大自身影响力奠定了基础。

展望未来,NASCAR 的前景一片光明。汽车组织向更可持续和环保的赛车转变,正如下一代赛车这样的典范,将让他们实现长期的成功。SKF 致力于与 NASCAR 携手共进,探索各种新技术,帮助其受到更多关注并在不断发展的赛车领域中取得进步。

汽车组织向更可持续和环保的赛车转变,而下一代赛车就是其中的典范。

SKF 与 NASCAR 的深层次合作不仅赢得了冠军,同时也为创新、可持续发展和美好的未来铺平了道路。SKF 致力于推动技术发展,支持可持续发展计划,并与 NASCAR 通力合作,这些都表明了双方对这项运动的承诺和不断进步的愿景。随着 NASCAR 的不断发展和对车迷的吸引,SKF 已做好准备为他们的旅程做出贡献,为赛道带来最先进的解决方案和专业知识。

SKF Automotive | SKF 与 NASCAR 强强联手,在标志性的勒芒 24 小时耐力赛中推动创新和可持续发展