后悬架:SKF 最终指南

SKF 工匠精神2023-01-16

后悬架的主要功能是什么?


后悬架(和前悬架)的主要功能是使车身不接触到地面,将车轮保持在路面上。另一功能是增强转弯时的稳定性,增强驾乘舒适性

后悬架如何工作?

悬架系统通过上下作用力发生作用。车辆在重力作用下压在路面上,所以通过弹簧将车辆向上推,防止发生这种情况。然而,必须存在另一个系统防止弹簧推力过大,这就是减震器的作用。减震器的主要功能是吸收并降低弹簧的压缩和反弹力。

独立式后悬架如何工作?

独立式悬架是整体式后桥上最常用的一款悬架系统。为理解一种系统,重要的是了解另一种系统。为此,我们首先要讨论一下整体式后桥。当起一个车轮被整体式后桥顶时,另一个车轮进行相反运动。整体式后悬架系统可实现一个车轮的升降不会影响到另一个车轮,安装此类系统的车辆就有了更好的驾乘体验。

汽车悬架系统

  • 螺旋弹簧 如果您在道路上遇到颠簸,螺旋弹簧可作为减震元件。
  • 减震器。减震器能够吸收和消除弹簧出现的压缩和反弹。
  • 接头/轴承/衬套。除了螺旋弹簧和减震器实现的“上下运动”之外,这些零件可实现其他运动。通过这些零件,系统也能够承受横向滑动。
  • 杆/连杆 这些零件把悬架系统固定在一起。

3 大类的悬架

  • 钢板弹簧 它用于必须承受较大负载的重型车辆。
  • 扭力杆悬架。这类悬架要比其他悬架系统节约空间,用途较为广泛(但刚度不够大)。
  • 螺旋弹簧。螺旋弹簧为最常用的系统,常见于前后独立悬架系统和整体式车桥系统。

常见问答

在独立后悬架系统中,每个车轮可以独立升降而不会影响到另一侧的车轮,装配此类系统的车辆可进一步增强牵引性能。增强牵引力是主要优势之一。因此,在颠簸的路面上行驶时,这种类型的系统就能发挥独特的优势。此外,由于车轮独立升降,与路面之间的接触面积始终保持不变,这就延长了轮胎的使用寿命,增强了轮胎性能。

悬架出现问题有何迹象?

  • 当您踩在制动踏板上时,车辆会突然降低重心。这是悬架磨损的典型迹象(老化或公里数过高)。
  • 在您驾驶过程中,必须停车检查。如果经历此类问题,您可能需要由专业人士检修车辆,因为这可能出现了悬架破裂、车轮定位不准确、转向问题或轮胎破损等问题。
  • 在您转弯时车辆出现漂移感。这是后悬架系统磨损的迹象,在转弯时系统无法保持车辆的稳定性。在这种情况下,减震器可能与地面发生作用,后侧感觉出现松动。
  • 在车辆碰到路面上的凸凹不平之处时会一直上下跳动。减震器发生断裂,无法再吸收和消除弹簧出现的压缩和反弹力。这可导致车轮出现不应出现的跳动。
  • 您的车辆无法平稳行驶。此类问题可能涉及几个机械零件,建议由专业人士对车辆进行检查。

在任何情况下,如果您认为车辆发生故障,最好是把车子开到专业的修理厂进行维修。否则可面临危险。我们讨论的很多迹象也可能由其他机械问题所引发,并非一定由悬架系统所导致。因此,最好做一下大致检查,发现可能的问题。

您可以查看如下链接,了解SKF为您精心制造的所有悬架产品,我们将继续制造高品质的产品,确保客户的安全,这是我们的使命所在。
查看我们的转向和悬架产品