轮毂轴承:能用多久,什么时候需要更换?

SKF 工匠精神2023-01-16

您汽车上的轮毂轴承可以与汽车的使用寿命一样耐用,也可能用不了很久。  它完全取决于我们将在下文中讨论的几个方面。
在讨论更换轮毂轴承之前,我们来快速看一下它发生故障的原因。

导致轮毂轴承损坏的原因是什么?

导致轮毂轴承发生故障的主要原因如下:

  1. 质量。在购买汽车轮毂轴承的时候,品质总是参差不一,选择正确的产品至关重要。轴承有应力寿命,要能够使用很长的时间,它们要由品质良好的材料制成,即可以承受应用场景中的热,而不会造成过多的损伤。
  2. 安装。正如之前所说,使用错误的工具或错误地使用工具会在安装过程中损伤轴承,从而导致过早的性能下降并缩短轴承的使用寿命。
  3. 驾驶条件。轴承需要进行正确的脂润滑,任何差池都将导致轴承过早磨损。因此,轮子在水下行驶的时间过长可能导致水渗入轴承,诸如盐(道路上的盐分或者海盐,如果车辆停在海边)、沙、泥浆或灰尘等其他污染物则可能会通过密封件进入轴承滚动体,如果发生此类状况,污染将会极快缩短轴承的使用寿命。
  4. 道路状况。来自颠簸道路的强烈冲击,或者速度过快地驶过坑洼都会导致轮毂轴承的损伤。此外,横向的冲击也可能导致轮毂轴承损坏,因此上路时请小心。
  5. 车辆设定。如果您改造车辆的悬架或者安装更大的轮辋或低墙线的轮胎,这是您在更改制造商的规格。制造商已经计算出了规格之下的轮毂轴承需求,但是如果规格发生了改变,它们就不一定适用且会更快地磨损。这种情况下,建议严格遵守汽车制造商指定的车轮尺寸和悬架规格。

轮毂轴承可以用多久?

我如何能让轮毂轴承更耐用?

有一些方法可以让您的轮毂轴承维持良好的形状。以下是一些延长轮毂轴承使用寿命的建议。

主要来说,您能做的最好的事情就是放松点开车。极端的驾驶模式会加速您汽车轮毂轴承(和其他机械零件)的磨损,因此,(举例来说)请尝试着不要在颠簸的道路上开得过快。 

此外,轮毂轴承在您汽车中的安装方式也将对性能的好坏产生影响。如果它们以超过规定扭矩的方式安装,那么轴承很可能会损坏,从而缩短使用时间。 

此外,在拆卸和安装车辆中的轴承时,有专门的轮毂轴承拆卸工具可用。不使用专用工具或者错误地使用专用工具也可能导致轴承损坏。因此,我们建议始终寻求专业人士的帮助。

如何更换轮毂轴承?

为了理解为您的汽车安装新的轮毂轴承的过程,首先,我们要知道有两种主要的轴承类型,上一代的旧轴承和新一代的轴承。旧轴承的安装有一些复杂,但技术总是能解决此类困难。在这种情况下,新一代 SKF 轮毂轴承套件 使汽车安装变得更轻松。 

只有少数人有勇气去拆解自己的汽车和让手变脏,此外,如果您想这么做,建议您应当具备此类操作的知识,因为如果操作不当,可能会导致其他部件损坏,而让我们自己处于危险之中。话虽如此,我们还是建议由专业人员进行操作。 

观看此视频,了解如何进行更换。

常见问答

更换轮毂轴承需要多久?

如果轴承没有碎成碎片,那么 2/3 小时足以让专业人士取出旧轴承、更换新轴承;如果轴承损坏成了碎片,那么就需要更长的时间。 

我需要成对维修轮毂轴承吗?

这取决于车辆轮毂轴承磨损的原因。如果原因是轴承已经老化,或者汽车长时间处于静止状态,那么很可能另一个汽车轮毂轴承也处于相似的状态,即很快也会损坏。在这种情况下,最好是全套更换。
如果是您在道路上驾驶时快速通过了大坑,那么很可能只有一个轮毂轴承受到影响,因此就不需要成对更换。通常,进行更换的专业人员能够确定是否需要更换其他轴承。