SKF 发动机正时工具可用于准确高效的维修

SKF 工匠精神2023-01-16

10 套正时工具,覆盖欧洲汽车的 5000 多种应用。

正时系统是现代发动机的一个精密部件,维修技术差是机械故障的主要原因。因此,SKF 汽车服务市场提供了 10 种特定的发动机正时工具,旨在帮助车库技术人员在对各种流行车辆的正时系统进行维修时能够快速、正确地工作。

在大多数正时皮带驱动发动机上,使用特定的工具更换系统很重要。拆下旧正时皮带和其他部件并安装新套件时,凸轮轴、曲轴甚至柴油喷射泵等从动部件必须锁定在正确的位置。在大多数正时皮带驱动发动机上,更换系统时使用特定的工具是很重要的。 

SKF 发动机正时工具提供所有必要的部件,以保持凸轮轴/曲轴同步,并安全正确地更换正时系统。 

有什么特点和优势?

  • SKF 并非提供那种适用于所有发动机类型的昂贵而笨重的一体化工具套装,而是设计了 10 套小型工具套装,每套均覆盖一组相似且常见的发动机设计。这使得车库技术人员可以挑选哪些工具更适用于他们面对的汽车保有量,并为他们节省空间和金钱; 
  • 每套工具都配备了关于如何正确执行正时系统零件固定的印刷版分步指南;
  • 工具包装坚固、轻便且易于运输(如需要)。
  • 如果丢失或损坏,可以订购单个替换零件,因此不需要更换整个套件。

在欧洲,68% 的正时系统由同步带技术驱动,正时系统的故障的代价非常昂贵且耗时。这些工具能够为维修门店的技师日常工作提供支持,而且能够让他们一次性完成完美的维修工作。 

10 个正时工具套件覆盖总共 90 个正时皮带套件和正时皮含水泵套件,覆盖欧洲汽车保有量的 5000 多种车型应用。 

完整的 SKF 汽车售后工具现在总共包括 16 个套件。除了 10 种新的发动机正时工具外,我们的工具系列还包括:

  • 2 套 SKF 飞轮交流发电机皮带轮工具:VKN 350和VKN 351 - 帮助您正确拆卸和安装部件。
  • 一款可拉伸的皮带安装工具 - VKN 300 - 让“拉伸皮带以安装”变得更加容易。
  • 2 个夹紧工具,用于拧紧 SKF 密封罩 - VKN 400 用于通用夹具,VKN 401 用于耳夹。
  • 扩张工具 - VKN 402 - 可以在不从轴上拆卸球笼的情况下安装万能胶套,节省时间和成本。使用这种带有 CE 标记的气动工具,不需要任何力气就可以展开密封罩。