推动一级方程式赛车的可持续发展:SKF 对 2030 年一级方程式净零碳目标做出贡献

SKF 赛车2023-11-16

一级方程式赛车是赛车运动的巅峰,长期以来一直与速度、创新和尖端技术联系在一起。然而,近年来,这项运动也越来越注重可持续性和环境责任。我们 SKF 在一级方程式比赛中对可持续发展的承诺非常突出。作为全球出色的轴承和工程解决方案供应商,我们正在努力进行改进,以最大限度地减少生态足迹,并在一级方程式的高节奏世界中推广可持续做法。

我们致力于实现可持续的一级方程式赛车,以实现其 2030 年净零碳目标,包括设计摩擦更小、重量更低的轴承,并使用环保材料和制造工艺。探索 3D 打印和采用闭环再制造程序等技术有助于减少二氧化碳排放。与团队合作,推广可再生能源解决方案和可持续电子燃料,并告知粉丝赛道之外的可持续性,都会扩大其影响力。

我们相信,我们的创新解决方案和战略方法将推动赛车运动走向更绿色的未来,为赛车运动行业减少环境足迹树立榜样。

我们致力于实现 2030 年净零碳目标的可持续 F1,设计可减少摩擦、降低重量和可持续制造的环保轴承。

我们参与一级方程式比赛不仅仅限于为车队提供高性能轴承。该公司致力于实现可持续性,因此他们引入了创新的方法来减少这项运动对环境的影响,并推广负责任的做法。

环保的材料:SKF 在一级方程式赛车的轴承和相关部件中引入环保材料方面一直处于领先地位。通过使用回收和可再生材料,SKF 最大限度地减少了有限资源的使用,并减少了与其产品相关的碳足迹。

能源效益:SKF 与一级方程式车队密切合作,提高能源效率,减少汽车动力系统和混合动力回收系统中的摩擦。通过优化轴承和相关部件,它们有助于提高燃油效率,从而减少温室气体排放。

研发 SKF 在研发方面投入了大量资金,旨在不断提高其产品的性能和耐用性。SKF 制造需要更少更换的耐用轴承,有助于减少浪费和节约资源。

一级方程式赛车的可持续性努力并非孤立进行。我们积极与团队和利益相关者合作,促进对可持续性的集体承诺。通过与志同道合的实体结成联盟,我们可以创建一个强大的网络,推动体育运动内外的积极变革。

随着世界将可持续性视为未来的一个关键方面,见证公司在一级方程式这样的竞争舞台上处于领先地位是值得称赞的。通过将可持续性融入我们的产品、运营和合作伙伴关系,我们展示了对减轻环境影响和促进赛车运动行业更绿色未来的坚定承诺。随着这项运动的不断发展,我们的努力成为了一个光辉的榜样,说明企业如何将其利益与可持续实践相一致,最终推动我们星球的积极变化。