레이싱

Scuderia Ferrari용 SKF 자동차

SKF 자동차는 1947년부터 Scuderia Ferrari HP의 기술 파트너로 활동해 왔으며, Formula One 역사상 가장 긴 지속적인 파트너십을 이루었습니다.
Ferrari 2024

수년에 걸쳐 SKF는 74개의 월드 챔피언십, 1,000개 이상의 그랑프리 레이스 및 16개의 컨스트럭터 타이틀을 획득한 Scuderia Ferrari HP의 Formula 1 레이싱 카의 기술 개발에 지속적으로 기여해 왔습니다.
오늘날 Scuderia Ferrari HP 차량에는 약 300개의 완전 맞춤형 SKF 베어링 및 상태 모니터링 솔루션이 장착되어 있습니다.

SKF 자동차와 Scuderia Ferrari – 스피드를 뛰어넘는 레이스

SKF 자동차는 77년 동안 Scuderia Ferraris Formula 1 자동차의 기술 개발에 기여해 왔으며*, 이는 Formula 1 역사상 가장 오래 중단 없이 지속해 온 파트너십입니다. 오늘 우리는 Scuderia Ferrari HP가 야심 찬 넷 제로 목표를 달성할 수 있도록 돕기 위해 최선을 다하고 있습니다. *SKF 자동차와 Scuderia Ferrari HP의 파트너십에 포함된 많은 기술적 세부 사항은 기밀입니다. 기술적인 솔루션에 대한 추가 정보를 원하는 경우 당사에 연락해 주십시오.

진정한 변화를 향한 작은 발걸음

트랙에서와 마찬가지로 속도는 기술적인 레이스에서도 매우 중요합니다. 그리고 당사는 빠른 설계 조정과 제조 방식 변경의 중요성을 알고 있습니다.

당사와 협력하면 센서 베어링, 3D 인쇄 부품, 고급 코팅, 새롭고 가볍고 내구성이 뛰어난 소재와 같은 최신 혁신 기술에 액세스할 수 있습니다. 또한 새로운 디자인과 아이디어를 테스트하고자 할 때마다 정밀한 시뮬레이션을 쉽게 실행하거나 간단히 프로토타입을 개발할 수 있습니다.
고객의 승리가 당사의 승리입니다. 이것이 바로 당사가 항상 여러분을 앞서 나가는 데 필요한 수준의 지원을 제공하기 위해 노력하는 이유입니다. R&D부터 제조 및 구현까지.

염두에 두신 프로젝트가 있습니까?

연락을 주시면 당사 전문가 중 한 명이 필요하신 사항에 대해 의논을 하기 위해 연락을 드립니다.
SKF_COC_220119_0014 mvp