레이싱

최고의 제품과 함께 혁신 추진

최고 수준의 레이싱보다 더 나은 테스트 환경을 찾기란 어렵습니다. SKF 자동차는 오랫동안 레이싱 세계에서 가장 잘 알려진 브랜드들과 협력해 왔습니다. 그들과 함께 우리는 혁신을 통해 우위를 점하기 위해 끊임없이 노력합니다.

Toyota Racing II

레이싱

고속 및 온도. 윤활 부족. 과도한 진동 및 심한 가속. 하지만 이것들은 레이싱 차량이 극복해야 할 극한의 도전 과제 중 일부에 지나지 않습니다. 레이싱 세계 최고의 선수들과 장기적인 파트너십을 통해 SKF 자동차차 전문가들은 이러한 도전에 대처해왔습니다.
Kart crossing the finish line

트랙에서와 마찬가지로 속도는 기술적인 레이스에서도 매우 중요합니다. 그리고 당사는 빠른 설계 조정과 제조 방식 변경의 중요성을 알고 있습니다. 당사와 협력하면 AI, 디지털화, 적층 제조, 바이오 및 화석 없는 솔루션을 포함한 첨단 소재와 같은 기술을 사용하여 최신 혁신에 액세스할 수 있습니다. 당사의 도움을 통해 성능을 최적화하고, 폐기물을 최소화하며, 탄소 발자국을 개선할 수 있습니다. 또한 새로운 디자인과 아이디어를 테스트에 적용하고자 할 때마다 복잡하고 정밀한 시뮬레이션을 신속하게 실행하고 테스트용 프로토타입을 개발할 수 있습니다.

고객의 승리가 당사의 승리입니다. 이것이 바로 당사가 항상 여러분을 앞서 나가는 데 필요한 수준의 지원을 제공하기 위해 노력하는 이유입니다. R&D부터 제조 및 구현까지.

Scuderia Ferrari HP와 파트너십

Scuderia Ferrari HP는 매년 권위 있는 포뮬러 1 월드 챔피언십을 위해 경쟁합니다. 더 높은 성능과 중량 및 마찰 절감, 효율 향상을 목표로 하기 때문에 안정적인 엔지니어링 파트너가 필요합니다.
Manually uploaded, asset id 09630b6b110dfc4f

염두에 두신 프로젝트가 있습니까?

연락을 주시면 당사 전문가 중 한 명이 필요하신 사항에 대해 의논을 하기 위해 연락을 드립니다.
SKF_COC_220119_0014 mvp