Stahlgruber: 오랜 파트너십

뉴스2023-01-16

Stahlgruber는 Neimcke 및 PV Automotive와 함께 수년 동안 소중한 고객이었습니다. 이러한 인수는 회사의 시장 범위를 확대하고 그들과의 관계를 강화했습니다. Stahlgruber는 주요 고객으로서 비즈니스 전략의 필수적인 부분입니다.

Stahlgruber는 독일어권 지역의 주요 기업일 뿐만 아니라 대륙 전역에서 가장 큰 LKQ 회원 중 하나입니다. 이러한 상태는 고객으로서의 중요성을 강조하고 우리가 협력을 통해 얻는 상호 이익을 강조합니다. 고객의 규모와 도달 범위를 인식하여 당사는 고객의 요구를 충족하고 상호 이익이 되는 파트너십을 보장하기 위해 강력하고 맞춤화된 접근 방식을 개발했습니다.

고품질의 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하기 위한 당사의 노력은 강력한 관계를 구축하는 데 도움이 되었습니다.

수년에 걸쳐 Stahlgruber는 다양한 제품 라인으로 신뢰를 쌓아왔습니다. 여기에는 휠 베어링, 파워트레인 제품 및 워터 펌프와 같은 영역이 포함됩니다. 고품질의 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하기 위한 당사의 노력은 Stahlgruber와 탄탄한 관계를 구축하고 다양한 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되었습니다.

Stahlgruber가 100년이라는 놀라운 이정표를 기념하면서 우리는 우리가 구축한 지속적인 파트너십을 자랑스럽게 생각합니다. 당사는 Stahlgruber를 독립 애프터마켓의 주요 고객 및 핵심 업체로 계속 평가합니다. 우리는 협업을 더욱 강화하고 지속적인 성공에 기여하기 위해 탁월한 제품과 지원을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

당사는 탁월한 제품과 지원을 제공하여 협업을 더욱 강화하기 위해 최선을 다하고 있습니다.