SKF는 트럭 트라이얼 스포츠의 리더인 BFS Trucksport GmbH & Co. KG (BFS)와 공식적인 스폰서십 협력을 발표합니다. 이 파트너십은 두 회사 모두에게 중요한 진전으로, 경쟁이 치열한 트럭 트라이얼 세계에서 SKF의 혁신적인 기술과 BFS의 전문 지식을 하나로 묶게 됩니다.
까다로운 스포츠인 트럭 트라이얼에는 최고 수준의 성능과 신뢰성이 있는 차량이 필요합니다. SKF는 BFS를 후원함으로써 최신 및 최고의 솔루션 제공을 통해 BFS의 트럭 트라이얼 트럭의 성능을 향상시키고자 합니다.
이 협력은 기술적 협업에 초점을 맞추고 있습니다. SKF는 BFS에 고급 제품과 솔루션을 공급하여 BFS가 트럭 트라이얼 스포츠에서 가능성의 한계를 뛰어넘도록 할 것입니다. 이러한 기술적 지원은 BFS가 가장 높은 수준의 경쟁을 치루며 탁월성을 추구하는 데 있어 핵심적인 존재입니다.
게다가 이 파트너십에는 더 폭넓은 비전이 담겨 있습니다. SKF와 BFS Trucksport GmbH & Co. KG의 지주사인 BFS Business Fleet Services GmbH는 정비소의 상업용 차량(CV) 훈련 컨셉 개발에 대해 긴밀하게 협력할 계획입니다. 이 활동의 목표는 정비소 인력의 스킬과 지식을 향상시켜 최신 기술 및 유지보수 실행 방식을 처리할 능력을 갖추도록 하는 것입니다. SKF와 BFS는 업계 발전의 최전선에 머뭄으로써 CV 유지보수 및 수리의 미래를 만드는 데 헌신하고 있습니다.
SKF와 BFS 간의 협업은 혁신과 전문 지식의 융합을 의미합니다. 이러한 파트너십은 트럭 트라이얼 환경과 CV 훈련 모두에서 상당한 발전을 견인하도록 마련되었습니다.