SKF, 상징적인 르망 24시간 레이스에서 NASCAR와 함께 혁신과 지속가능성 추진

SKF Racing2023-06-02

르망 24시 레이스를 며칠 앞두고, SKF는 NASCAR의 컴피티션 파트너이자, 세계에서 가장 중요한 레이스 중 하나에 출전하는 No. 24 Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 차량의 혁신적인 제품 공급사로서 함께합니다.

NASCAR 컵 시리즈에서 이 차세대 자동차의 데뷔는 큰 흥분을 불러일으켰습니다. 최근 인터뷰에서 Ken은 차세대 자동차의 중요성을 강조하면서 시리즈를 위해 특별히 처음부터 제작된 최초의 자동차로서 NASCAR 역사상 전례 없는 이정표를 기록했음을 강조했습니다. 기대감이 고조되는 가운데, 다가오는 르망 레이스에서 경쟁할 예정인 Next Gen Garage 56 출전 차량은 SKF가 제공한 첨단 기술이 두드러집니다. 구체적으로, SKF는 이 놀라운 차량의 휠에 위치한 8개의 베어링 모두에 세라믹 하이브리드 앵귤러 콘택트 볼 베어링을 장착했습니다. 또한, 차량의 트랜스액슬에는 중요한 SKF 제품이 장착되어 있습니다. 이러한 고급 제품들이 반영된 이 차세대 차량은 향상된 효율성, 안전성, 신뢰성 및 전반적으로 뛰어난 성능을 보여줍니다.

SKF는 No. 24 Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 차량의 휠에 배치된 8개의 베어링 모두에 세라믹 하이브리드 앵귤러 컨택트 볼 베어링을 장착했습니다.

경쟁 파트너십을 통한 성장

역동적인 NASCAR 세계에서 SKF는 1988년부터 신뢰할 수 있는 파트너로서 NASCAR의 팀들을 챔피언십 우승으로 이끈 혁신적인 기술을 제공하고 있습니다. NASCAR와 SKF의 파트너십은 제품 혁신 수준을 넘어섭니다. 이러한 협업은 비즈니스 성장을 촉진하고 더 많은 사람들에게 SKF의 기술을 알리는 것을 목표로 합니다. SKF는 경쟁 파트너가 되어 다른 존경받는 파트너들과 함께 차세대 자동차에서 제품을 선보일 기회를 얻습니다. Ken은 리그 테스트와 SKF의 베어링 기술 입증에서 얻을 수 있는 NASCAR와의 협업의 가치를 강조합니다. 이 협업은 NASCAR에 도움이 될 뿐만 아니라 SKF가 다른 레이싱 시리즈에서 입지를 확장할 수 있는 기회를 제공합니다.

앞을 내다보면 NASCAR의 밝은 미래가 선명합니다. 차세대 자동차가 그 예인 보다 지속 가능하고 환경 친화적인 레이스를 지향한 자동차 조직의 전환은 그들을 장기적인 성공으로 자리매김해줍니다. SKF는 NASCAR와 함께 진화하고, 새로운 기술을 탐구하고, NASCAR가 계속해서 인기를 얻고, 항상 진화하는 자동차 레이즈 환경에서 발전하도록 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

보다 지속 가능하고 환경 친화적인 레이스를 지향한 자동차 조직의 전환, Next Gen Cars가 그 예입니다.

NASCAR와 SKF의 뿌리 깊은 협업은 챔피언십 우승으로 이어졌을 뿐만 아니라 혁신, 지속 가능성 및 유망한 미래를 위한 기반을 닦았습니다. 기술 발전, 지속 가능성 이니셔티브 지원, NASCAR과의 협력을 위한 SKF의 헌신은 스포츠에 대한 헌신과 지속적인 발전을 이루고자 하는 이 회사의 비전을 보여줍니다. NASCAR가 계속해서 발전하고 팬들의 마음을 사로잡는 가운데 SKF는 트랙에 최첨단 솔루션과 전문 지식을 제공함으로써 그들의 여정에 기여할 자세를 갖추고 있습니다.