2024년 FIA 유러피언 트럭 레이싱 챔피언십(ETRC) 대회에서 Garrett Trucksport 팀의 후원 파트너로 새로운 협력을 하게 된 것을 자랑스럽게 발표합니다. 이 역동적인 협업을 통해 우리는 첨단 기술과 자동차 솔루션 분야의 산업 선도 기업들을 결집하여, 레이스 트랙에서 속도, 힘, 정밀성으로 잘 알려진 팀을 지원합니다.
올해는 SKF와 Garrett Trucksport이 역동적인 협업을 시작하는 원년입니다. 이 챔피언십 대회는 5월에 시작되어 10월까지 유럽 전역에서 열띤 경주를 펼칩니다. 트럭들이 트랙을 질주할 때 속도, 파워 그리고 정밀성을 상징하는 팀과 함께 우리의 이름도 자랑스럽게 달려갑니다.
FIA 유러피언 트럭 레이싱 챔피언십 대회는 가장 흥미진진한 모터스포츠 이벤트 중 하나로, 레이싱 트럭의 힘과 인상적인 엔지니어링을 부각시킵니다. 각 레이스마다 드라이버들의 스킬과 결의, 그리고 트럭의 기술적 탁월성이 입증됩니다. Garrett Trucksport 팀 지원은 SKF의 품질과 성능에 대한 가치와 완벽하게 일치합니다.
SKF가 Garrett Trucksport 팀에 관여하는 것은 단순한 후원 이상의, 공유된 목표와 상호 존중을 바탕으로 한 파트너십입니다. SKF의 고급 베어링 기술은 고성능 트럭의 성능과 신뢰성을 향상시키도록 설계되었습니다. Garrett Trucksport를 지원함으로써, 우리는 자동차 엔지니어링의 지평을 확대하고자 하는 확고한 의지를 보여주고 있습니다.
대회 진행에 맞춰 우리는 모든 레이스와 Garrett Trucksport 팀의 지속적인 성공을 지켜볼 기회를 기대합니다. 이번 협업은 팀의 성과를 개선에 그치지 않고, 자동차 산업에 유익한 통찰과 혁신을 제공할 것입니다.
2024 FIA 유러피언 트럭 레이싱 챔피언십 대회의 전 과정에서 Garrett Trucksport 팀의 여정을 함께 하도록 모든 파트너, 고객, 그리고 모터스포츠 애호가들을 초대합니다. 우리의 소셜 미디어 채널을 통해 파트너십 소식과 경기 결과, 그리고 트랙 안팎에서 이루어지는 놀라운 활동을 담은 비하인드 스토리를 확인해 보십시오.. @SKFAutomotive를 팔로우하고 최신 소식을 놓치지 마십시오.