SKF와 Duracar, 지속가능한 전기 차량 테크노롤지 발전을 위한 전략적 파트너십 발표

뉴스2024-07-10

경전기차량(LEV) 전문 혁신 기업인 Duracar와 새롭게 전략적 파트너십 관계를 수립하게 된 것을 기쁜 마음으로 발표합니다. 이 협업은 지속가능성과 환경친화적인 운송 솔루션 발전을 향한 양사의 공약에 있어 중요한 진전을 의미합니다.

이 파트너십을 통해 SKF는 Duracar의 전기자동차의 성능과 신뢰성을 향상시키기 위해 설계된 최첨단 베어링과 기타 정밀 엔지니어링 부품을 Duracar에 공급합니다. SKF의 제품은 효율성과 내구성, 환경 영향 감소로 유명하며 고품질의 지속 가능한 전기차를 생산하려는 Duracar의 사명과 완벽하게 일치합니다.

SKF와 Duracar, 지속가능한 전기 차량 테크노롤지 발전을 위한 전략적 파트너십 발표

지속가능한 혁신을 핵심으로

SKF의 활동과 제품에는 지속가능성이 깊이 뿌리박혀 있습니다. SKF의 고급 부품을 자사 차량에 장착함으로써 Duracar는 전기 차량의 휴율성 개선과 수명 연장, 전반적인 탄소 배출 감소 및 보다 지속가능한 미래에 기여하는 것을 지향합니다. 이 파트너십에는 환경 보호 및 지속가능한 업무 수행 방식을 지원하는 방식으로 혁신하고자 하는 SKF의 지속적인 노력이 반영되어 있습니다.

Global Automotive 애프터마켓 책임자인 Phillipp Herlein은 다음과 같이 이 파트너십에 대해 말했습니다. "지속 가능한 미래에 대한 비전을 공유하는 회사인 Duracar와 파트너십을 맺게 되어 기쁩니다. 회전, 섀시 및 파워트레인에 대한 당사의 고급 기능은 Duracar 전기 자동차의 성능과 지속 가능성을 향상시키는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다. 이번 협력은 현재와 미래의 환경적 기대치를 충족할 뿐만 아니라 이를 뛰어넘는 솔루션을 개발하려는 우리의 공약을 잘 보여줍니다.”

Duracar의 COO인 Ludwig Wijma는 이렇게 덧붙였습니다. "SKF와 협력함으로써 당사는 정밀 엔지니어링 및 지속 가능성에 대한 SKF의 전문 지식을 활용하여 당사의 전기 자동차가 효율적일 뿐만 아니라 환경 친화적이며 최고 품질을 보장하게 되었습니다. 이 파트너십은 Duracar가 LEV 시장에서 혁신의 한계를 계속해서 확장하는 데 있어 중요한 이정표입니다.”