질주, 흥분, 정교한 주파, 그리고 운전석에서 장시간 주행 - 이는 랠리 경주의 짜릿한 세계를 구성하는 요소들입니다. 전 세계에서 가장 어려운 경주 대회에 속하는 다카르 랠리는 인간과 기계 모두에게 강인한 영혼을 실험하는 존재입니다.
새해를 맞이하면서 SKF는 한 해 더 Toyota Gazoo Racing과 그 가공할 팀의 기술 스폰서가 됨으로써 이 빠르게 질주하는 레이싱 팀에 자랑스럽게 참여했습니다. 이 가혹한 레이스가 진행되는 동안 차량에는 탁월한 품질, 내구성과 신뢰성을 보여준 SKF의 첨단 기술이 적용되여 성능의 차원을 높입니다. 이에 따른 결과는? Toyota Gazoo Racing 드라이버들은 2024년 다카르 랠리에서 상위 10위 안에 속하는 뛰어난 성적을 거두었습니다.
그러나 우리의 참여는 거기서 멈추지 않았습니다. SKF는 또한 다카르 랠리에서 WP Factory Racing 팀의 기술 파트너로서 핵심적인 역할을 했습니다. 46번째 열린 이 대표적인 레이싱 이벤트는 라이더와 레이싱 카 모두를 한계에 몰아넣는 다양한 지형이 혼재하여 역사상 가장 도전적인 대회 중 하나였습니다. 이 레이싱 대회는 라이더들이 극한의 시험을 겪으면서 팀의 도움 없이 별을 보면 잠을 자는 48시간의 크로노 스테이지 등 13일간 치열하게 진행되었습니다. SKF의 기술적 전문성이 이 도전적 여정을 이어가는 데 중추적인 역할을 했습니다.
이번 다카르 랠리는 흥미진진한 레이싱 이벤트로 가득했던 한 해를 위한 SKF의 출발선이었습니다. 당사 제품은 시즌의 전개와 함께 다양한 대회에서 지속적으로 최고의 성능을 발휘할 예정입니다. 포뮬러 1 및 NASCAR와 같은 유명 대회가 시동을 준비하고 있으며 SKF는 그 치열한 경쟁의 중심에 바로 참여할 준비가 되어 있습니다.
SKF는 단순한 관중이 아닙니다. 당사는 심장을 뛰게 하는 레이싱 세계에 적극적으로 참여하여 엔지니어링 우수성의 차원을 높이고 있습니다. 속도, 정확성, 승리를 향한 끊임없는 갈구로 가득 찬 한 해를 준비하는 당사의 더욱 스릴 넘치는 업데이트를 계속 지켜봐 주시기 바랍니다.