지속가능성 우선순위화: SKF 차량 애프터마켓의 사용주기 배출 절감 사명

뉴스2023-06-06

우리는 당사의 부품과 서비스를 통해 기존 차량 부품의 물리적 수명을 연장하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

새 제품을 구입하는 대신 수리, 재사용 및 재활용이 특히 자동차 산업에서 매우 중요합니다 SKF는 이러한 실천이 환경에 미치는 필수적인 영향을 충분히 인식하고 있습니다. SKF에게 독립 자동차 애프터마켓의 지속 가능성은 수명 주기 배출량을 줄이는 가장 중요한 목표를 중심으로 이루어집니다. 차량 애프터마켓 사업부를 통해 SKF는 기존 차량의 물리적 수명 연장을 지향합니다. SKF는 그 어느 때보다 신규 차량 생산과 관련된 초기 배출량이 의심의 여지 없이 높다는 것을 알고 있습니다. SKF 차량 애프터마켓 비즈니스 이사인 Philipp Herlein이 최근 인터뷰에서 강조한 바와 같이, 신규 차량 생산의 초기 배출량이 확실히 높기 때문에 기존 승용차를 유지 관리하는 것이 매우 중요합니다.

하이브리드 및 전기 자동차와 같은 대체 연료 차량의 출현은 업계가 기후 변화의 위협에 대처하기 위해 발전하고 있다는 것을 의미합니다. SKF의 다양한 자동차, 트럭 및 이륜차용 제품은 마찰을 줄이고 안전한 모빌리티 세계를 구현하도록 개발되고 있습니다. SKF는 EV 부문의 모든 OEM 개발에 모든 역량을 다해 전기 자동차 혁명을 지원하고 있습니다. 그리고 종단 간 환경 관점에서 SKF는 기존 차량을 최상의 상태로 유지하여 전반적인 배출 균형을 유지하도록 도와야 한다고 Philipp은 설명했습니다.

유럽 환경청(European Environment Agency)에 따르면 도로 운송은 총 운송 배출량의 가장 큰 부분을 차지합니다(2020년 유럽 연합에서 77%). 게다가 개인의 자동차를 이용한 이동이 가장 큰 영향을 미치며 운송으로 인한 온실 가스 배출량의 약 40%를 차지합니다. 따라서 기존 차량을 유지하고 적절하게 유지하며 최상의 연비 상태를 유지하는 것이 새로운 대안을 찾고 있는 개인 자동차 소유자에게 최상의 솔루션이 될 수 있습니다.

운송은 온실가스 배출의 주요 원인으로 오늘날 온실가스 배출의 약 17%를 차지합니다. 대형 트럭은 여기서 상당한 부분을 차지합니다. 북미에서 SKF는 최근 대규모로 업무용 트럭을 운영하는 고객과 협력을 했습니다. 즉 대규모 토사 및 폐기물 취급 분야에서 활동하고 있는 이 고객사에 대해 SKF 팀은 업무용 및 대규모 토사 취급 분야에서 사용되도록 특별히 설계된 SKF 씰 제품의 현장 테스트를 수행하기로 결정했습니다. 그 결과는 모든 예상치를 초과했습니다. 이 실제 시나리오는 SKF 제품이 어떻게 구체적인 차이를 구현하는지를 아주 잘 보여주고 있습니다. SKF는 상업용 차량이 장기간 사용할 수 있도록 함으로써 보다 지속 가능하고 자원 효율적인 사회가 될 수 있도록 기여합니다. SKF는 혁신과 헌신을 통해 차량의 수명을 연장하고 비즈니스와 환경 모두에 도움이 되는 솔루션을 지속적으로 개발하고 있습니다.