휠 베어링: 휠 베어링은 얼마나 오래 사용가능하고 언제 교체해야 합니까?

SKF의 중심은 메카닉2023-01-16

자동차의 휠 베어링은 자동차 수명 동안 지속될 수도 있고 그리 오래 사용하지 못할 수도 있습니다.   이는 모두 아래에서 다루게 될 몇몇 측면에 따라 달라집니다.
휠 베어링 교체를 논의하기 전에 무엇이 고장의 원인이 될 수 있는지 간략하게 알아보겠습니다.

휠 베어링의 상태를 저하시키는 원인은 무엇일까요?

휠 베어링 고장의 주된 원인은 다음과 같습니다.

  1. 품질. 여러 다른 품질의 자동차 휠 베어링이 있으므로 자동차 휠 베어링을 구매할 때 올바른 베어링을 선택하는 것이 매우 중요합니다. 베어링은 스트레스 강도가 높은 부품이고 오랜 기간 지속할 수 있어야 하므로, 각 상황의 열을 거뜬히 견딜 수 있는 우수한 품질의 소재로 만들어져야 합니다
  2. 설치. 이전에 언급한 바와 같이, 잘못된 공구를 사용하거나 공구를 잘못 사용하면 설치 도중 베어링이 손상될 수 있으며, 이는 조기 성능 저하와 베어링 수명 단축의 원인이 될 수 있습니다.
  3. 운전 조건. 베어링에 그리스를 올바르게 발라야 합니다. 어느 하나라도 변경하면 베어링 조기 마모의 원인이 될 수 있습니다. 그러므로, 너무 오랜 시간 휠이 물에 잠긴 채 운전을 하면 물이 베어링 안으로 스며드는 원인이 될 수 있고, 염분(도로 제설제 또는 해안 근처에 거주하는 경우 해수 염분), 모래, 진흙 또는 먼지와 같은 기타 오염원이 씰과 베어링 회전 볼 통로를 막을 수 있으며, 이런 현상이 있는 경우, 오염으로 인해 베어링의 수명이 극도로 빠르게 단축됩니다.
  4. 도로 상태. 울퉁불퉁한 도로로 인한 강한 충격이나 움푹 팬 도로를 너무 빠르게 운전하는 것은 자동차 휠 베어링이 손상되는 원인이 될 수 있으며, 측면 충격 또한 베어링 고장의 원인이 될 수 있으므로 도로 연석에 부딪히지 않도록 주의해야 합니다.
  5. 자동차 구성 변경. 자동차의 서스펜션을 수정하거나, 더 큰 바퀴 테두리 또는 벽 나사산이 낮은 타이어를 설치하는 것은 자동차 제조업체의 사양을 변경하는 것입니다. 자동차 제조업체는 사양에 따라 필요한 휠 베어링을 계산했으므로, 이를 변경하면 휠 베어링이 맞지 않게 되거나 더 빠르게 마모될 수 있습니다. 그러므로 자동차 제조업체가 지정한 휠 치수와 서스펜션 사양을 지킬 것을 권장합니다.

휠 베어링은 얼마나 오래 유지될까요?

휠 베어링이 오래 지속되도록 하려면 어떻게 해야 할까요?

휠 베어링을 양호한 상태로 유지할 방법이 있습니다. 휠 베어링의 서비스 수명 연장을 위한 권장 사항이 여기 있습니다.

기본적으로, 느긋하게 운전하는 것이 베어링에 가장 좋습니다. 과격한 운전은 자동차 휠 베어링(및 다른 기계 부품)을 더 빨리 닳게 하므로, 예를 들어, 울퉁불퉁한 도로는 빠르게 운전하지 않는 것이 좋습니다. 

또한 자동차에 휠 베어링이 어떻게 장착되어 있는지도 좋은 성능 또는 나쁜 성능에 영향을 미칩니다. 베어링이 지정된 베어링 토크를 초과하여 장착된 경우 손상될 가능성이 매우 높아지고 결국 수명을 단축하게 됩니다. 

또한 자동차에 베어링을 탈/장착하는 특수 휠 베어링 제거 공구가 있습니다. 이 제거 공구를 사용하지 않거나 잘못 사용하는 것도 베어링을 손상시킬 수 있습니다. 항상 전문가에게 맡기라고 권장해 드리는 것도 이 이유 때문입니다.

휠 베어링을 교체하려면 어떻게 해야 합니까?

자동차에 휠 베어링 교체품을 장착하는 공정을 이해하려면, 먼저 두 가지 기본 베어링, 즉 구세대 베어링과 신세대 베어링에 대해 알아야 합니다. 구세대 베어링은 장착하기는 좀 더 복잡하지만 이러한 종류의 어려움을 해결할 수 있는 기술이 항상 같이 제공됩니다. 이러한 경우, 신세대 SKF 휠 베어링 키트가 자동차에 설치하기가 훨씬 쉽습니다. 

자동차의 조립을 해체하고 직접 정비할 수 있는 사용자는 많지 않으며, 안전을 위험에 빠뜨릴 수 있는 잘못된 방식으로 하는 경우 다른 무언가를 고장 낼 가능성이 있으므로, 그렇게 하려는 경우 자동차에 대한 지식을 갖추고 있을 것을 권장합니다. 그러므로, 앞서 언급한 것처럼 전문가에게 작업을 맡길 것을 권장합니다. 

이 비디오를 시청하여 교체 방법을 확인하십시오.

FAQ

휠 베어링을 변경하는 데 얼마나 오래 걸릴까요?

베어링이 고장 나지 않았으면, 전문가가 오래된 베어링을 꺼내고 새 베어링을 장착하는 데 2/3시간이면 충분합니다. 베어링이 고장 난 경우에는 시간이 더 필요할 것입니다. 

베어링 쌍 전부를 수리해야 할까요?

자동차 휠 베어링이 마모된 이유에 따라 달라집니다. 베어링이 너무 오래되었거나 자동차를 오랜 기간 운행하지 않고 세워둔 것이 이유라면, 자동차의 다른 쪽 휠 베어링도 매우 유사한 상태일 것이므로 곧 고장 날 것입니다. 이러한 경우에는 전체를 교체하는 것이 좋습니다.
예를 들어, 도로 운전 중 아주 크게 움푹 파인 곳을 빠르게 지나간 경우에는 아마도 해당 휠 베어링만 영향을 받았을 것이므로, 베어링 쌍 전부를 교체할 필요가 없습니다. 일반적으로, 교체를 담당할 전문가가 다른 쪽 베어링도 교체할 필요가 있는지 식별할 수 있습니다.