고품질 SKF 브레이크 패드로 안전 보장

SKF의 중심은 메카닉2024-05-28

제동 시스템은 차량에서 가장 중요한 구성 요소 중 하나로 안전에 직접적인 영향을 미칩니다. 이 시스템의 다양한 요소 중 브레이크 패드는 핵심적인 요소입니다. 패드가 차량이 안전하고 효과적으로 정지하도록 보장하므로 고품질 패드를 선택하는 것이 반드시 필요합니다. 100년 이상의 경험을 바탕으로 SKF는 베어링이 통합된 브레이크 로터를 포함한 OE 및 애프터마켓 솔루션 개발 분야에서 탁월한 역량을 발휘하면서 다양한 용도에 맞는 약 900가지의 브레이크 패드 세트를 제공합니다.

고품질 브레이크 패드의 장점

  • 사용 수명 연장: 우수한 브레이크 패드는 더 높은 하중을 견디고 마모에 대한 복원력이 뛰어나 긴 사용 수명을 보장합니다.
  • 개선된 브레이크 성능: 고품질 패드는 긴급 상황에서 절대적으로 중요한 차량 제어 및 효율성을 향상시킵니다.
  • 비용 절감: 자주 교체를 하지 않으면 유지보수 비용이 줄어듭니다.
  • 안전 및 신뢰성: SKF같은 유명 제조업체 제품은 고품질 소재를 사용하여 고장 위험을 줄이고 도로 안정성을 개선합니다.

SKF 브레이크 패드: 고급 테크놀로지

SKF 브레이크 패드에는 우수한 제동 효율을 위해 소작 처리 기술이 사용됩니다. 특수 코팅으로 교체 후 초기 브레이크 작동 시 패드와 디스크 사이의 표면 압력을 향상시켜 제동 거리를 최대 20%까지 단축시킵니다. SKF 패드의 세라믹 첨가제는 여러 가지 이점을 제공합니다. 여기에는 먼지를 적게 발생시켜 휠을 더 깨끗하게 유지, 내구성 증가로 사용 수명 연장, 그리고 소음 감소로 더 조용한 제동 성능 발휘 등이 포함됩니다.

여러 이유로 고품질 브레이크 패드는 핵심적인 부품입니다. 고품질 패드는 특히 비상 상황에서 더 나은 제동 효율성을 제공하고 사용 수명이 길어 경제적으로 절약 효과를 얻습니다. 또한, 내열성을 갖춰 고온에서도 성능을 유지합니다. 현대적인 세라믹 패드는 먼지 발생과 마모가 적어 휠을 더 깨끗하게 유지하며 환경에 이롭습니다.

브레이크 디스크 알아보기

브레이크 패드는 브레이크 디스크(로터)와 함께 차량의 움직임을 정지시키는 기능을 발휘합니다. 효율성과 고온을 견디는 능력 때문에 드럼 브레이크보다 디스크 브레이크가 선호됩니다. 일반적인 주행 중에는 브레이크 디스크의 온도가 섭씨 200~400도까지 올라갈 수 있으며, 극한의 상황에서는 500도까지 상승할 수도 있습니다. 과열로 인해 여러 결과를 초래할 수 있으며 여기에는 고온으로 인해 제동 효과가 감소하는 페이딩, 급격한 가열과 냉각으로 인한 디스크 변형으로 표면 레벨 차이와 맥동이 발생하는 디스크 변형, 고온으로 인해 가속화된 브레이크 디스크 소재의 마모 증가 등이 있습니다.

브레이크 패드와 디스크: 작동

마찰 소재 라이닝 처리된 브레이크 패드는 브레이크 페달을 밟으면 디스크를 고정하여 차량의 속도를 줄입니다. 페달의 압력이 강할수록 제동력이 커집니다. 디스크 마모는 피할 수 없지만 과열이나 모래와 같은 오염 물질로 인해 마모가 더 심해질 수 있습니다.

브레이크 패드 마모 징후

  • 제동이 어려움: 차량을 정지하는 데 더 많은 노력이 필요합니다.
  • 제동 거리가 길어짐: 정지하는 거리가 길어집니다.
  • 한쪽으로 끌림: 제동 시 차량이 한쪽으로 방향이 틀어집니다.
  • 맥동: 제동 중 진동.
  • 높은 소음: 제동 시 비정상 소음.
  • 페달 저항 변경: 브레이크 페달 압력 변동.

이러한 증상이 발생하면 즉시 브레이크 시스템을 점검하고 마모되거나 결함이 있는 부품을 교체하십시오.

쉬운 브레이크 관리: 충분히 관리하고 계십니까?

브레이크 패드와 디스크를 평가하는 것 외에도 차량의 제동 시스템의 다양한 측면을 반드시 고려해야 합니다. 그렇게 하는 데에는 정확한 마모 정보를 제공하기 위해 브레이크 패드 마모 센서의 적절한 기능을 확인하고, 브레이크액 레벨 및 상태를 포함한 유압 시스템을 정기적으로 점검하는 것이 포함됩니다. 브레이크액은 제조업체 지침에 따라 2년 또는 30,000~50,000km마다 교체를 하는 것이 좋습니다. 브레이크액은 매달 검사하여 탄 냄새가 나거나, 탁해 보이거나, 브레이크 페달을 밟았을 때 무른 느낌이 들면 교체해야 합니다. 또한 스프링, 가이드, 클램프와 같은 장착 요소에 손상 징후가 있는지 점검하고 바퀴 잠김을 방지하기 위해 ABS(잠김 방지 제동 시스템)도 반드시 확인해 주어야 합니다.

전기차와 하이브리드 차량은 무게가 무겁고 제동 메커니즘이 다르기 때문에 브레이크 패드에 특히 주의해야 합니다. SKF는 소음과 마모 문제를 해결하기 위해 전기 자동차를 위해 특별히 설계된 EV 지수가 적용된 패드를 제공합니다. 최적의 제동 성능을 유지하려면 계절에 따라 타이어를 교체하는 시기에 1년에 두 번 정기적으로 브레이크를 점검해 주어야 합니다. SKF 브레이크 패드 키트에는 종종 마모 표시기, 나사, 캘리퍼 플레이트와 같은 필수 액세서리가 포함되어 있으며, OE 사양을 충족합니다.

운전 스타일, 차량 유형, 운행 조건 등의 요소를 고려하여 올바른 브레이크 패드를 선택하려면 전문가의 조언과 설치가 가장 중요합니다. 전문가와 상담하면 브레이크 부품을 적절히 평가하고 교체하여 부적절한 설치 또는 품질이 낮은 패드와 관련된 심각한 문제와 사고의 위험을 줄일 수 있습니다.

SKF는 안전과 성능을 향상시키기 위해 설계된 고품질의 신뢰할 수 있는 브레이크 패드를 제공하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 차량의 제동 요구사항에 대한 SKF의 전문성을 믿고 도로 위에서 안전을 확보하십시오.