포뮬러 1의 지속 가능성 추진: 포뮬러 1 2030 탄소 중립 목표 달성을 향한 SKF의 기여

SKF Racing2023-11-16

모터스포츠의 정점인 포뮬러 1은 오랫동안 속도, 혁신, 최첨단 기술과 연관되어 왔습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 포뮬러 1은 지속 가능성과 환경적 책임에 점점 더 집중하고 있습니다. SKF는 포뮬러 1의 지속가능성을 위한 노력으로 두각을 나타냈습니다. 베어링 및 엔지니어링 솔루션의 선도적인 글로벌 공급업체로서 당사는 환경 발자국을 최소화하고 빠르게 변화하는 포뮬러 1의 세계에서 지속 가능한 관행을 촉진하기 위해 개선 작업을 진행하고 있습니다.

2030년 탄소 중립 목표를 달성하기 위해 지속 가능한 포뮬러 1을 구현하려는 당사의 노력에는 마찰을 줄이고 무게를 줄인 베어링을 설계하고 친환경 소재와 제조 공정을 활용하는 것이 포함됩니다. 3D 프린팅과 같은 기술을 탐구하고 재제조를 위한 폐쇄 루프 절차를 채택하면 이산화탄소 배출을 줄이는 데 도움이 됩니다. 팀들과 협력하고, 재생 가능 에너지 솔루션과 지속 가능한 e-연료를 촉진하고, 트랙 너머의 지속 가능성에 대해 팬에게 교육하면 그러한 영향력이 증폭됩니다.

당사는 당사의 혁신적인 솔루션과 전략적 접근 방식이 모터스포츠를 더욱 친환경적인 미래로 이끌며 모터스포츠 산업이 환경에 미치는 영향을 줄이는 모범을 보일 것이라고 믿습니다.

2030년 F1 탄소 중립 목표를 위해 지속 가능한 F1을 위해 노력하는 당사는 마찰 감소, 중량 감소, 지속 가능한 제조 기능을 갖춘 친환경 베어링을 설계합니다.

포뮬러 1에 대한 당사의 참여는 단순히 팀에 고성능 베어링을 제공하는 데만 머물르지 않습니다. 당사는 지속 가능성에 대한 헌신적인 노력으로 모터 스포츠가 환경에 미치는 영향을 줄이고 책임감 있는 관행을 장려하기 위한 혁신적인 접근 방식을 도입했습니다.

친환경적인 소재: SKF는 포뮬러 1 자동차에 사용되는 베어링 및 관련 부품에 친환경 소재를 도입하는 데 앞장서 왔습니다. SKF는 재활용 및 재생 가능한 소재를 사용함으로써 유한한 자원의 사용을 최소화하고 제품과 관련된 탄소 발자국을 줄이고 있습니다.

에너지 효율성: SKF는 자동차의 파워트레인 및 하이브리드 에너지 회수 시스템의 에너지 효율을 개선하고 마찰을 줄이기 위해 포뮬러 1 팀과 긴밀히 협력하고 있습니다. 베어링 및 관련 부품을 최적화하여 연비 개선에 기여하고 결과적으로 온실가스 배출을 줄입니다.

연구 및 개발: SKF는 제품의 성능과 내구성을 지속적으로 향상시키기 위해 연구 개발에 많은 투자를 해왔습니다. SKF는 교체 횟수가 적고 수명이 긴 베어링을 제작하여 폐기물 감소와 자원 절약을 돕습니다.

포뮬러 1의 지속가능성 노력은 모두 함께 진행됩니다. 당사는 팀 및 이해관계자와 적극적으로 협력하여 지속가능성에 대한 공동의 의지를 육성합니다. 같은 목표를 가진 단체와의 제휴로 당사는 스포츠 내외에서 긍정적인 변화를 주도할 수 있는 강력한 네트워크를 만들 수 있습니다.

세계가 지속 가능성을 미래의 중요한 측면으로 받아들이면서 포뮬러 1과 같은 경쟁 분야에서 기업들이 주도하는 모습은 칭찬받을 일입니다. 지속 가능성을 제품, 운영 및 파트너십에 통합하면서 당사는 환경 영향을 완화하고 모터스포츠 산업의 친환경 미래를 촉진하려는 강력한 의지를 보여주고 있습니다. 모터 스포츠가 계속 발전하는 가운데 당사의 노력은 기업이 지속 가능한 관행에 관심을 맞추고 궁극적으로 지구에 긍정적인 변화를 가져올 수 있는 방법을 보여주는 좋은 예가 되고 있습니다.