일반적으로 벨트 구동 원심 펌프인 냉각수 펌프는 자동차 냉각 시스템의 핵심입니다. 펌프는 엔진이 작동하는 동안 시스템을 통해 냉각수를 순환시켜 최적의 엔진 온도를 유지합니다.
또한 냉각수는 열교환기를 통과하는 오일 및 EGR(배기가스 재순환) 밸브와 같은 차량의 다른 영역에도 영향을 미치므로, 냉각수 펌프는 정상적인 자동차 작동에 있어 핵심 시스템입니다.
냉각수 펌프 시스템에 영향을 줄 수 있는 일반적인 문제에 대해 알아보겠습니다.
과도한 씰링제 사용
냉각수 펌프에 개스킷이 포함되어 있지 않은 경우, 엔진 블록에 펌프를 붙이는 데 씰링제를 사용합니다. 적당량의 씰링제를 바르는 것이 펌프의 내부 씰 손상을 피하는 데 매우 중요합니다. 씰링제를 너무 많이 사용하면 시스템이 오염될 수 있고 기계적 씰을 손상시킬 수 있습니다. 이는 종종 냉각수 펌프 누출로 이어져, 엔진 작동에 영향을 줄 수 있으며 잠재적으로 추가 손상과 엔진 고장의 원인이 될 수 있습니다.
개스킷이나 O-링 고정 씰이 포함된 냉각수 펌프에는 씰링제를 사용하지 마십시오.
씰링제를 너무 많이 사용하면 시스템이 오염될 수 있고 기계적 씰을 손상시킬 수 있습니다.
오염되었거나 잘못된 냉각수
동적 씰이 냉각수 펌프를 "젖은" 구역과 "마른" 구역으로 분리합니다. 올바르게 작동하도록 하려면, 씰에는 올바른 청정 냉각수가 필수라는 것을 이해해야 합니다. 먼지나 미세 입자는 냉각수 펌프를 손상시킬 수 있고 냉각수 펌프의 수명을 상당히 단축시킬 수 있습니다.
새롭게 장착된 냉각수 펌프의 씰이 배출 구멍으로 약간 누출될 수는 있으나, 이를 넘어선 누출은 문제를 일으킬 수 있고 잘못되거나 오염된 냉각 흐름의 원인이 될 수 있습니다. 실린더 헤드 개스킷의 누출 또는 수냉식 EGR에서의 내부 누출은 냉각수 오염의 일반적인 원인으로, 다른 부품을 손상시키고 내부 엔진 결함으로 이어질 수 있습니다.
절대로 냉각수를 혼합하지 마십시오! 서로 다른 유형의 냉각수를 혼합하면 주요 기술 문제로 이어질 수 있을 뿐 아니라 유해할 수 있는 화학 혼합물이 만들어질 수 있습니다.
절대로 냉각수를 혼합하지 마십시오! 서로 다른 유형의 냉각수를 혼합하면 주요 기술 문제로 이어질 수 있을 뿐 아니라 유해할 수 있는 화학 혼합물이 만들어질 수 있습니다.