우리가 어떻게 클래식카를 영원한 존재로 만드는지 알아보세요.

뉴스2023-01-16

클래식카 소유주이신가요? 독특한 것을 소유하고 운전하면서 느끼는 진정한 신바람을 경험하셨나요? 자동차에 열정을 가진 회사인 우리는 클래식 제품군을 시장에 선보였습니다. 우리의 자동차 유산을 기리기 위한 새로운 클래식카 부품 라인. 

우리의 신제품 라인이 귀하의 올드카를 안전하고 부드럽게 운행할 수 있게 유지시켜 줄 것입니다. 이 프리미엄 제품 라인은 다음이 포함된 프리미엄 휠 베어링 키트로 구성되어 있습니다. SKF OE 베어링, 패스너, SKF 그리스 기술, 장착 지침 인쇄물, 전문적인 수리를 위한 정품 인증서. 매력적이면서 클래식하게 디자인된 고품질의 박스는 빈티지 자동차 시장만을 위한 특별한 박스입니다. 프리미엄 박스는 패키징에 들어가는 모든 구성품이 보호되도록 디자인되었습니다.

프리미엄 고객을 위한 프리미엄 퀄리티

클래식카를 통해 귀하는 현대적인 자동차들과는 완전히 다른 멋진 드라이빙의 세계를 경험하게 됩니다. 1907년부터 휠 베어링 제조에 있어 독보적인 리더의 자리를 지키며 우리는 오랜 세월 동안 품질과 완벽한 성능을 만족시키는 이러한 역사적인 자동차들의 설계에 참여해 왔습니다. 특별한 패키징에는 최적으로 보호하기 위한 베어링 직경별 맞춤형 레이어와 정비소와 최종 소비자의 로열티를 보장하기 위한 정품 인증서가 포함되어 있습니다. 정품 인증서에는 SKF 품질 관리 인증, 키트에 관한 모든 정보에 접근하기 위한 QR 코드, 수리 추적성을 완성하기 위해 정비사들이 스탬프를 찍고 수리 일자, 거리를 적는 영역이 들어 있습니다.

우리는 시장에 있는 가장 인기 있고 권위 있는 클래식카를 뒷받침하는 포괄적인 범위의 제품을 제공합니다. 우리 카탈로그는 순정 사양 데이터와 정밀하게 연동되어 있어, 필요한 부품을 오차 없이 신속하게 찾을 수 있습니다. 이 신제품은 Jaguar E-Type, Lancia Fulvia처럼 독점적이면서 대표적인 모델을 뒷받침하는 첫 단계로서, 여기에는 40개의 키트가 포함될 예정입니다... 그리고 앞으로 여러 달에 걸쳐 확대될 예정입니다.

이 새로운 제품 라인은 시장에 있는 가장 인기 있고 권위 있는 클래식카를 위한 포괄적인 범위의 제품을 제공합니다.

“열정적인 드라이버들은 클래식카를 매우 높이 평가합니다. 그리고 우리는 그 열정을 함께 공유합니다. 그래서 우리는 우리의 프리미엄 휠 베어링 제품을 자연스럽게 확장하여 새로운 제품군을 런칭하는 것을 기쁘게 생각합니다. 클래식카 소유주들은 이러한 역사적인 작품들을 유지하기 위해 고급 제품들을 사용해야 마땅합니다.”,라고 섀시 제품 라인 매니저인 Christophe Laurans는 말합니다.

이 새로운 라인이 빈티지 자동차를 젊게, 그리고 부드럽게 주행하게 유지할 것입니다. 이 자동차들은 통근이나 여행을 위한 수단일 뿐만이 아니라 소유주의 정체성이기도 합니다.   우리는 클래식카를 영원한 존재로 만들어 역사를 보존하고 있습니다.