BYD와 SKF; 지속가능한 모빌리티를 향한 더 환경친화적인 여정의 동반자

뉴스2024-05-10


빠르게 진행되는 자동차 혁신의 세계에서 파트너십은 혁신적 발전의 주요 원동력입니다. SKF Automotive는 BYD와의 최신 협업을 자랑스럽게 발표합니다. 이 협업은 전기 차량(EV) 기술 환경을 재정립하고 더욱 환경친화적이고 지속 가능한 미래를 향해 나아가는 데 기여하고 있습니다.

우리의 BYD와의 협업 여정에는 여러 이정표가 가로 새겨져 있으며 최근의 이정표로는 BYD로부터 영예로운 상을 받은 것이 포함됩니다. SKF는 2024년 BYD로부터 “우수 공급업체 상 2023 Outstanding Supplier Award”을 수상하는 영예를 안았습니다. 이 수상은 우리의 탁월성 추구 의지와 혁신 추진 헌신을 잘 보여주고 있습니다. 이번 수상이 우리가 BYD로부터 처음으로 인정받은 사례가 아닌 점은 언급할 만한 사실입니다. 우리는 2022 우수 공급업체 상도 수상하여 양사의 탄탄한 파트너십을 더욱 공고히 했습니다.

2023 우수 공급업체 상


세계적인 베어링, 씰 및 기타 중요한 자동차 부품 공급업체로서, SKF는 항상 혁신을 선도해 왔습니다. 탁월함에 대한 헌신과 가능성의 경계를 넓히려는 의지를 통해 전 세계 제조업체들에게 믿음직한 파트너로 인정받아 왔습니다.

이제 우리는 중국의 전기 자동차 산업에서 선도적인 역할을 하는 BYD와 혁신에 대한 공약을 한 차원 높이고 있습니다. "Build Your Dreams"의 약어인 BYD는 더 청정하고 지속 가능한 미래를 위한 우리의 비전을 공유하며 전기 차량 및 재생 가능 에너지 솔루션 개발 분야에서 리더로 활약하고 있습니다.

BYD와의 파트너십을 통해 SKF Automotive는 운송 방식을 혁신하는 데 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 전기 차량부터 하이브리드 시스템까지, 우리의 프리미엄 솔루션은 미래의 차량에 동력을 제공하고 더 나은 밝은 미래로 나아가는 데 기여하고 있습니다. SKF와 BYD Auto 간의 강력한 파트너십은 전체 가치 사슬에서 SKF가 BYD로부터의 증가된 수요에 신속히 대응하고 프로젝트 사이클을 줄인 사례를 통해 입증되고 있으며 혁신과 효율성에 대한 우리의 공약을 확고히 하고 있습니다.

SKF Automotive가 변화를 일구는 주요 분야 중 하나는 전기 드라이브 시스템입니다. BYD에게 전기 드라이브 베어링을 제공하는 주요 공급업체로서 우리는 BYD에게 차세대 전기 차량을 구동하는 데 필요한 고품질 구성 요소를 제공함으로써 전기 혁명을 주도하는 것을 지원합니다.

그러나 우리와 BYD의 파트너십은 단순히 부품을 공급하는 차원을 넘어섭니다. 우리는 전기 차량 산업에서 가능성의 경계를 넓히는 혁신적인 해결책 개발에 BYD와 함께 노력하고 있습니다. 첨단 재료부터 새로운 제조 기술까지, 우리는 항상 고객의 기대를 초과하는 제품을 제공하기 위해 기존의 한계를 넘어서고 있습니다.

우리의 BYD와의 협업은 이미 인상적인 결과를 거두고 있습니다 2023년의 시장 점유율 25%에서 2024년의 지배적인 40% 점유율로 SKF Automotive의 전기 차량 시장의 입지는 전례 없이 강화되었습니다. 또한 우리는 싱글 링 침탄질화 공정과 연속 푸시 화로 개발과 같은 활동을 통해 앞으로 더 큰 성공을 향해 나아가고 있습니다.