タイミングシステムは、4ストローク内燃エンジンの重要な一部です。そのコンポーネントはカムシャフトの回転と同期して駆動し、エンジンのインレットバルブとアウトレットバルブが適切なタイミングで開閉するよう制御します。タイミングコンポーネントのいずれかに不具合が発生すると、車が適切に動作しなくなり、エンジンにコストのかかる損傷を引き起こすおそれがあります。
そこで以下では、タイミングシステムに影響を及ぼしがちな、よくある問題を確認してみましょう。
タイミングシステムが意図したとおりに確実に動作するには、ベルトやチェーンが一直線で均等に動くよう、すべてのプーリーの位置が完璧に合っていなければなりません。よくあるミスアラインメントには、以下の2種類があります。
タイミングシステム全体の性能を損なうようなベルト張力の問題には、以下の2種類があります。
潤滑は、現行の燃焼エンジンの大半の部品と同様に、タイミングチェーンシステムの適切な機能と実用寿命にとっても非常に重要です。オイルを使用してチェーンおよびチェーンガイドを作動させるテンショナーを潤滑し、システムの張力を維持します。潤滑が不適切だと、以下の結果をもたらすことがあります。
不適切な潤滑によりチェーンが損傷する
タイミングチェーンのサプライヤーによると、最もよくある取付エラーの1つです。これは、以下のような単純なミスによって生じるおそれがあります。