SKF、NASCARとの協力で伝統的なル・マン24時間耐久レースにイノベーションと持続可能性をもたらす

SKFレーシング2023-06-02

SKFがNASCAR競技パートナー兼革新的な製品のサプライヤーを務め、ナンバー24の次世代シボレー・カマロZL1が臨む世界屈指のカーレース、24時間耐久レースが数日後に迫ってきました。

NASCARカップシリーズでの次世代カーのデビューは、大きな興奮を湧き起こしました。最近のインタビューでは、次世代カーの重要性が強調され、当シリーズ向けに一から生み出された初めての車として、NASCARの歴史に前例のないマイルストーンになる、と述べられています。期待が高まる中、来るル・マンレースに「ガレージ56」枠で参戦する次世代カーは、SKFによる最先端技術が光ります。特に、SKFはこの注目すべき車のホイールに使用される8個の軸受すべてに、セラミック製ハイブリッドアンギュラ玉軸受を採用しました。さらにトランスアクスルにも、重要なSKF製品が搭載されています。これらの先進製品を搭載することで、次世代カーは、効率、安全性、信頼性、そして総合性能の向上を披露します。

SKFは、ナンバー24の次世代シボレー・カマロZL1のホイールに使用される8個の軸受すべてに、セラミック製ハイブリッドアンギュラ玉軸受を採用しました。

競技パートナーを通じた成長

NASCARのダイナミックな世界にあって、SKFは1988年以来信頼のおけるパートナーとして、さまざまなNASCARチームをチャンピオンに導く革新的な技術を提供してきました。NASCARとのパートナーシップは、製品の革新だけにとどまりません。この協力関係は、ビジネスの成長を促進し、SKFの技術をより広く知らしめることも目的としています。SKFは、競技パートナーとなることで、評価の高い他のパートナーとともに、次世代カーに採用されたSKF製品を披露する機会を得られます。インタビューでは、車両試験とSKFの軸受技術の実証という面で、NASCARとの協力関係の価値が強調されました。この協力関係はNASCARに利益をもたらすだけでなく、SKFが他のレースシリーズでプレゼンスを高める契機ともなります。

NASCARに明るい未来があるのは確実です。次世代カーに見られるように、より持続可能で環境にやさしいレースへと舵を切ることで、NASCARを長期的な成功へと導きます。SKFはNASCARとともに進化し、新技術を探求し、進化し続けるレース界において人気を博し、躍進し続けるよう、その歩みをサポートしていきます。

次世代カーに代表されるように、自動車団体はより持続可能で環境に優しいレースへと舵を切っています。

SKFとNASCARの強固な協力関係は、チャンピオンの輝きをもたらしたのみならず、イノベーション、サステナビリティ、さらには有望な未来への道も開いてきました。SKFの技術の進歩、サステナビリティへの取り組みへの支援、NASCARへの積極的な協力には、当スポーツへのコミットメントとその継続的な進歩へのビジョンが表れています。NASCARがこれからも進化し、ファンを魅了し続ける中、SKFは最先端ソリューションと専門知識をサーキットに提供し、その発展に寄与していきます。