高品質のSKFブレーキパッドで安全を確保

SKFの整備技術2024-05-28

ブレーキシステムは自動車で最も重要なコンポーネントの一つであり、安全性を直接左右します。このシステムのさまざまな要素の中でも、ブレーキパッドは極めて重要です。車両を安全かつ効率的に停止させるためには、高品質なパッドの選択が不可欠です。1世紀以上にわたる経験を備えたSKFは、軸受一体型ブレーキローターを含むOE用および補修用製品の開発を得意とし、さまざまな用途に適した900種近いブレーキパッドセットを提供しています。

高品質ブレーキパッドの利点

  • 実用寿命の延長: 優れたブレーキパッドは高荷重に耐え、摩耗に強く、より長く使用に耐えられます。
  • ブレーキ性能の向上: 高品質パッドは、緊急時に重要となる車両の制御性と効率性を向上させます。
  • コスト削減: 交換頻度が下がるため、メンテナンス費用を削減できます。
  • 安全性と信頼性: SKFなどの信頼できるメーカーの製品は、高品質の素材を使用しているため、故障のリスクが低減し走行中の安全性が向上します。

SKFブレーキパッド: 先進技術

SKFのブレーキパッドは焼付技術により優れたブレーキ効率を実現します。特殊コーティングにより、交換後の初期ブレーキ時にパッドとディスク間の面圧を高め、制動距離を最大20%短縮します。SKFパッドに配合されているセラミック添加剤は、ダスト発生の低減によるクリーンなホイール、耐久性向上による実用寿命の延長、静粛性向上によるノイズ低減など、さまざまな利点をもたらします。

高品質のブレーキパッドが重要な理由はいくつかあります。特に緊急時のブレーキ効率が向上し、より長持ちすることで経済的な節約にもなります。また、耐熱性にも優れているため、高温でも性能を維持します。最新のセラミック製パッドは、ダストや摩耗の発生が少ないため、ホイールをクリーンに保ち、環境にも貢献します。

ブレーキディスクについて

ブレーキパッドはブレーキディスク(ローター)とともに車両の動きを止める役割を果たします。ディスクブレーキは、その効率と耐熱性ゆえに、ドラムブレーキより好まれます。通常の走行中、ブレーキディスクは200~400 °Cの高温となり、過酷な条件では500 °Cに達することもあります。過熱を起こすと、高温によってブレーキの効きが低下するフェード現象、急激な加熱と冷却によるディスクの変形による表面の不均質や振動の発生、高温によるブレーキディスク材料の摩耗の促進など、さまざまな悪影響を及ぼす恐れがあります。

ブレーキパッドとディスク: 動作

ブレーキパッドは摩擦材で覆われ、ブレーキペダルを踏むとディスクを挟み込み、車両を減速させます。ペダルを強く踏み込むと、制動力も大きく働きます。ディスクの摩耗は避けられませんが、過熱や砂などの汚染物質によって悪化する場合があります。

ブレーキパッドの摩耗の兆候

  • ブレーキの効きが悪い: 車両を停止させるのに必要な力が大きくなった。
  • 制動距離が長くなる: 停止距離が長くなった。
  • 片側に引っ張られる: ブレーキをかけると車両の向きが変わる。
  • 振動: ブレーキをかけると振動する。
  • 大きな異音: ブレーキをかけると異音が発生する。
  • ペダル抵抗の変化: ブレーキペダルの踏み心地が変わった。

これらの症状がみられた場合は、直ちにブレーキシステムを点検し、摩耗や不具合のあるコンポーネントを交換してください。

ブレーキの簡単なお手入れ方法: ブレーキを十分にお手入れしていますか?

ブレーキパッドとディスクの点検に加え、車両のブレーキシステムのさまざまな面に注意を向けることが非常に大切です。これには、正確な摩耗情報を提供するブレーキパッド摩耗センサーが適切に機能しているかの確認や、ブレーキフルードのレベルや状態を含む油圧システムの定期的な点検、メーカーのガイドラインに従って推奨されている2年または3万~5万kmごとの交換が含まれます。ブレーキフルードは毎月点検し、焦げた臭いや黒ずんで見える場合や、ブレーキペダルが柔らかく感じられる場合は交換します。また、スプリング、ガイド、クランプなどの取付部品に損傷の兆候がないか点検し、ホイールのロック防止のためのアンチロックブレーキ・システム(ABS)を確認することも大切です。

電気自動車やハイブリッド車は、車重が重く、ブレーキ機構が異なるため、ブレーキパッドに独自の要件があり、特別な注意が必要です。SKFは、騒音と摩耗の問題に対処するため電気自動車専用に設計した、EV指数を備えたパッドを提供しています。最適なブレーキ性能を維持するためには、理想的には年に2回、シーズンごとのタイヤ交換時に行う定期的なブレーキ点検が不可欠です。多くのSKFブレーキパッドキットには、摩耗インジケーター、ねじ、キャリパープレートなど、OE仕様に準拠した必要な付属品が同梱されています。

適正なブレーキパッドを選ぶには、運転のしかた、車種、使用状況などを考慮し、専門家にアドバイスと取付けを依頼するのが最も重要になります。専門家に相談することで、ブレーキコンポーネントの正しい評価と交換を確実に行うことができ、不適切な取付けや品質の悪いパッドに起因する重大な問題や事故が発生するリスクを低減することができます。

SKFは、安全性と性能を向上させるよう設計された、高品質かつ信頼性の高いブレーキパッドの提供に尽力しています。ブレーキの必要事項に関するSKFの専門知識を活用し、安全なドライブをお楽しみください。

SKFオートモーティブ | 高品質のSKFブレーキパッドで安全を確保