クラシックカーを永遠のものにするSKFの方法をご覧ください

ニュース2023-01-16

クラシックカーをご所有ですか? 特別なものを所有し運転することで、ワクワクした経験はありますか? SKFは自動車に情熱を注ぐ会社として、クラシックカー向け製品ラインアップを市場に導入しました。自動車の伝統を記念する、クラシックカー用部品の新しいラインです。 

当社の新しい製品ラインアップにより、お客様のヴィンテージカーは安全かつスムーズに走り続けることでしょう。このプレミアム製品ラインには、SKF OE軸受、締め金具、SKFグリース技術、取付け説明書、プロフェッショナルな修理の証明書といった、最高品質のホイールベアリングキットが含まれています。魅力的なクラシックデザインの高品質ボックスは、ヴィンテージカー市場で唯一のものです。プレミアムボックスは、パッケージに同封されているすべての部品を保護するように設計されています。

プレミアムな品質をプレミアムなお客様へ

クラシックカーなら、新式の車とはまったく異なる、素晴らしいドライブを体験できます。1907年以来、ホイールベアリングの製造において誰もが認めるリーダーとして、SKFは長年にわたりヴィンテージカー向けにも製品を設計し、品質や完璧な性能でお客様のニーズに応えてきました。ユニークなパッケージは、最適に保護するために軸受の直径ごとにカスタマイズされた層構造で、自動車整備工場とエンドユーザーの定着を図れるように証明書が付属されています。この証明書には、SKFの品質管理認証、すべてのキット情報にアクセスするためのQRコード、そして修理のトレーサビリティーを完全にするための、整備士のスタンプ、修理日および走行距離が記載されています。

当社は、市場で最も人気の高い、代表的な高級クラシックカー向けに、包括的な製品群を提供します。元のアプリケーションに確実にリンクさせたカタログ化により、迅速かつ安全に部品を識別できます。この最新ラインアップは、第1段階として、Jaguar Eタイプ、Lancia Fulviaなどの代表的な高級モデル向けに、40種類のキットが含まれています。そして、今後もラインアップを拡大していきます。

この新しい製品ラインでは、市場で最も人気の高い、代表的な高級クラシックカー向けに、包括的な製品群を提供します。

「クラシックカーは熱心なドライバーから高く評価されており、私たちもその情熱を共有しています。そこで、当社のプレミアムホイールベアリング製品の延長線上にある、この最新の製品ラインアップを発売できることを非常に嬉しく思います。クラシックカーのオーナーは、こうした『歴史的な傑作』を維持する上で、高品質の製品を手にするべきなのです」、とシャシー製品ラインマネージャーのChristophe Lauransは述べています。

この新ラインアップは、ヴィンテージカーが若々しさとスムーズな走行を保てるお手伝いをします。こうした車は、通勤や旅行の手段となるだけでなく、オーナーのアイデンティティそのものです。  私たちは、クラシックカーを永遠のものにすることで、歴史を守っています。