SKFは、自動車補修部品業界に耐久性の高い製品を提供し、リーダーとしての地位を確立しています。1世紀以上にわたってメーカーおよびアフターマーケット向け回転部品に関する経験を培ってきたSKFは、この度、既に広く知られている軸受付きブレーキディスク諸製品を補完する形で、欧州規則 ECR90に必ず適合する全く新しいSKFブレーキパッド製品群の販売を開始します。
新しいブレーキパッドは、あらゆる路面状態に対応できるよう特別に設計されています。当社のブレーキは市場の標準的なブレーキパッドと比べ、素材面で大幅に改善されています。大部分のブレーキパッドには、ダストの発生を低減し、耐久性に優れ、騒音を軽減するセラミック部品を採用しています。この静音化は、SKFがSAE J2521騒音試験方法に基づき、他社製品とともに実施した比較試験で証明されており、試験を繰り返しても、毎回SKFのパッドが競合製品よりも優れているという結果になりました。
この新しい一体型システムは、パッドが摩耗し始めた際にドライバーに警告を行う電気式摩耗インジケーターなどの新機能により、ドライバーや同乗者の安全性と快適性を向上させます。さらに、SKFブレーキパッドは、瞬時の制動能力を持たせるため、焼付処理を特長としています。初期制動時にブレーキパッドとディスク間のべディング挙動を改善する表面コーティングが施されており、ドライバーは車両を完全に制御できる感覚が得られます。同時に、制動距離を最大20%短縮することができ、初期制動時にドライバーが安全を確保できます。
取付けを容易にするため、SKFブレーキパッドキットの大半には、OE仕様の電気式摩耗インジケーター、ボルト、キャリパークリップなどの付属品のすべてが同梱されています。古いキットは新しいアクセサリキットに置き換わり、使用時のノイズ低減が最適化されます。これらすべての部品により完璧な取付けが行え、予期せぬ異音を低減するだけでなく、部品の交換も容易に行えます。